+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

BASIC (Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) - définition

BASIC (ang. Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code) est un langage de programmation de haut niveau conçu au milieu des années 60 au Dartmouth College par John Kemeny et Thomas Kurtz. BASIC est un langage développé dans le but de faciliter l'apprentissage de la programmation pour les non-spécialistes en informatique, c'est pourquoi sa syntaxe et sa structure ont été simplifiées par rapport aux langages professionnels de l'époque.

À l'origine, BASIC devait être universel et accessible sur les ordinateurs académiques, ce qui a favorisé la popularisation de son utilisation dans l'éducation. Au fil du temps, il a connu de nombreuses variantes et interprétations, notamment dans les années 80, lorsqu'il est devenu l'un des langages les plus courants sur les ordinateurs personnels domestiques. Il était largement utilisé dans des systèmes tels que MSX, Commodore, ZX Spectrum, ainsi que dans les environnements DOS comme QBASIC ou GW-BASIC.

D'un point de vue technique, BASIC est un langage impératif basé sur une structure linéaire, qui a progressivement acquis des capacités de programmation structurée, modulaire, et même orientée objet dans des implémentations plus modernes, telles que Visual Basic. Ce langage permet de manipuler des variables, d'effectuer des opérations mathématiques, de traiter des données d'entrée et de sortie, ainsi que d'implémenter une logique conditionnelle et des boucles de contrôle.

Bien que BASIC ait été largement supplanté par d'autres langages dans les applications professionnelles, il reste une étape importante dans l'histoire de l'éducation informatique et du développement des ordinateurs personnels. Grâce à sa simplicité, de nombreux utilisateurs ont commencé à apprendre la programmation, ce qui a influencé le développement des compétences numériques de générations entières.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI