+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

DML (Data Manipulation Language) - définition

DML (Data Manipulation Language) est un sous-ensemble de SQL (Structured Query Language) pour les opérations sur les données stockées dans les bases de données relationnelles . Son objectif principal est de permettre à l'utilisateur d'ajouter, de modifier, de supprimer et de lire des enregistrements dans des tables sans interférer avec la structure de la base de données elle-même. Le DML opère au niveau du contenu plutôt qu'au niveau de la définition du schéma et joue donc un rôle clé dans l'utilisation quotidienne des systèmes de gestion de bases de données.

Les instructions DML sont exécutées dans un contexte transactionnel, ce qui signifie que les modifications effectuées à l'aide de ces instructions peuvent être approuvées (commit) ou annulées (rollback), garantissant ainsi l'intégrité des données, même dans les environnements multi-utilisateurs. Ces opérations sont fondamentales pour l'intégrité et l'actualité des informations dans les systèmes d'information, et leur utilisation correcte est importante dans la conception des applications utilisant des bases de données.

Le langage DML permet un filtrage précis des données à l'aide de conditions logiques et d'opérateurs de comparaison, ce qui permet de créer des requêtes dynamiques et flexibles. Sa syntaxe est conçue pour refléter le langage naturel des requêtes des utilisateurs finaux, ce qui facilite le travail des administrateurs de bases de données et des développeurs.

Dans le contexte des bases de données relationnelles, le DML coexiste souvent avec d'autres sous-ensembles de SQL, tels que le DDL (Data Definition Language), responsable de la création et de la modification des structures de données, et le DCL (Data Control Language), qui gère les autorisations d'accès. Le rôle du DML, cependant, se concentre uniquement sur la manipulation des données elles-mêmes, ce qui en fait l'un des outils les plus opérationnels et les plus pratiques dans le fonctionnement quotidien des systèmes de bases de données.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI