+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

PCI (Peripheral Component Interconnect) - définition

Le PCI (Peripheral Component Interconnect) est un bus de communication développé dans les années 1990 par Intel pour connecter des périphériques à la carte mère de l'ordinateur. Il s'agit d'une norme d'interface interne permettant de connecter des cartes d'extension telles que des cartes graphiques, des cartes son, des cartes réseau et des contrôleurs de disque, leur donnant ainsi un accès rapide aux ressources du système.

L'architecture PCI est basée sur un transfert de données parallèle et fonctionne généralement en mode 32 bits, bien qu'il existe également des versions 64 bits. Elle communique à une vitesse d'horloge généralement de 33 ou 66 MHz, ce qui, avec une largeur de bus standard, permet d'atteindre des largeurs de bande de de l'ordre de centaines de mégaoctets par seconde. L'interface a été conçue pour être indépendante du processeur, ce qui signifie que son fonctionnement n'est pas strictement lié à une architecture d'unité centrale particulière , ce qui a facilité son intégration dans divers systèmes informatiques.

PCI prend en charge les mécanismes d'autoconfiguration (connus sous le nom de "plug and play") afin que les périphériques puissent être détectés et configurés automatiquement par le système d'exploitation. Chaque appareil connecté au bus reçoit son propre espace d'adressage, ce qui permet un accès direct à ses registres de contrôle et à sa mémoire. La norme définit également les protocoles de communication, les signaux de contrôle et la manière dont l'accès au bus est arbitré.

Avec l'évolution de la technologie et la demande croissante de largeurs de bande, l'interface PCI classique a été progressivement remplacée par des solutions plus récentes telles que PCI-X et PCI Express (PCIe), qui utilisent une architecture de transfert de données en série et permettent une évolutivité et des performances beaucoup plus importantes. Néanmoins, l'interface PCI a joué un rôle important dans le développement des ordinateurs personnels modernes, étant la norme industrielle pour les cartes d'extension pendant de nombreuses années.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI