+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Interrogatoire - définition

Le brouillage est le phénomène d'interférence de signaux non désirés entre les canaux ou les voies de transmission dans les systèmes électriques, électroniques et de télécommunications. Elle implique le transfert d'une partie de l'énergie du signal d'un circuit à un autre, ce qui peut entraîner des interférences, une distorsion de l'information ou une dégradation de la qualité de la transmission. La diaphonie peut se produire sous la forme d'interférences avec le signal utile et de modulation d'un contenu non désiré entre des canaux indépendants.

Ce phénomène peut être conduit ou rayonné. Dans le cas de la diaphonie par conduction, le signal brouilleur atteint la voie voisine par des voies conductrices communes telles que les lignes électriques, la terre ou les connecteurs. Dans la version rayonnée, en revanche, un couplage électromagnétique se produit entre des fils, des circuits imprimés ou des circuits fonctionnant à proximité les uns des autres, ce qui est particulièrement important à des fréquences élevées ou à des vitesses de commutation importantes.

Dans les systèmes analogiques, la diaphonie se traduit par la présence d'un signal non désiré dans un canal adjacent, comme les interférences dans l'écoute audio. Dans les transmissions numériques, elle peut entraîner une mauvaise interprétation des données, une baisse du taux d'erreur sur les bits (BER) ou une perte de synchronisation . Les effets de la diaphonie dépendent d'un certain nombre de facteurs, notamment la longueur et la géométrie du câble, le blindage, l'impédance caractéristique des pistes, la fréquence du signal et la qualité de la conception du système.

La minimisation de la diaphonie est une question clé dans la conception des cartes de circuits imprimés, des systèmes multicanaux, des câbles de transmission et des interfaces de communication. Des méthodes appropriées de séparation des pistes, de blindage, de torsion des câbles, de sélection des topologies de circuits imprimés et d'utilisation de filtres et de techniques différentielles sont utilisées à cette fin.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI