+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Python est un langage de programmation interprété de haut niveau à usage général conçu pour la lisibilité, la concision et la facilité d'écriture du code. Il a été développé à la fin des années 1980 et au début des années 1990 par Guido van Rossum et a depuis été développé de manière dynamique en tant que projet open-source. Python présente une syntaxe similaire au langage naturel, ce qui facilite son apprentissage par les débutants et permet un développement et un prototypage rapides des applications.
Le langage prend en charge de nombreux paradigmes de programmation, notamment la programmation orientée objet, procédurale et fonctionnelle. Son typage dynamique et sa gestion automatique de la mémoire permettent une gestion efficace des ressources et un développement simplifié des logiciels. Python est livré avec une vaste bibliothèque standard, comprenant des fonctions pour le traitement des fichiers, la communication en réseau, les opérations mathématiques, le travail avec les bases de données et bien d'autres applications.
L'une des principales caractéristiques de Python est son écosystème, qui comprend des milliers de bibliothèques et de modules qui étendent les capacités du langage dans des domaines tels que l'analyse de données (NumPy, pandas), l'apprentissage automatique (TensorFlow, scikit-learn), l'automatisation (Selenium, Ansible), le développement d'applications web (Django, Flask), la simulation d'ingénierie, la robotique et l'électronique (par exemple, MicroPython). Python est également un langage populaire dans les environnements universitaires, éducatifs et de recherche.
Des versions du langage sont développées par la Python Software Foundation et mises à la disposition du public. Python fonctionne sur un certain nombre de systèmes d'exploitation, notamment Windows, Linux et macOS, ce qui le rend indépendant de toute plateforme. Sa polyvalence et sa flexibilité ont contribué à en faire l'un des langages de programmation les plus utilisés au monde.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.