+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
RISC (Reduced Instruction Set Computing) est une architecture de processeur basée sur un jeu d'instructions simplifié et optimisé, conçu pour maximiser l'efficacité de l'exécution du programme tout en simplifiant le système de contrôle de l'unité centrale de traitement. Le concept RISC suppose que la plupart des opérations du processeur peuvent être mises en œuvre à l'aide d'instructions simples, à cycle unique, qui s'exécutent rapidement et de manière prévisible.
Dans l'architecture RISC, les instructions sont généralement de longueur uniforme et opèrent principalement sur des registres internes, avec un accès limité à la mémoire opérationnelle, réalisé par des opérations de chargement et d'écriture clairement séparées. Un tel modèle facilite le décodage des instructions et permet une utilisation efficace du traitement en pipeline (pipelining), dans lequel les différentes étapes de l'exécution des instructions sont effectuées en parallèle, ce qui augmente le débit global du processeur.
Le RISC a été développé comme une alternative aux architectures CISC (Complex Instruction Set Computing) plus complexes, qui offrent une plus grande variété et une meilleure fonctionnalité des instructions individuelles, mais au prix d'une complexité matérielle et d'une moins bonne prévisibilité des temps d'exécution. Dans l'approche RISC, la simplification du matériel permet de l'optimiser en termes de fréquence d'horloge, de surface de silicium et de consommation d'énergie.
Les architectures à base de RISC sont largement utilisées dans les systèmes embarqués, les appareils mobiles, les microcontrôleurs et les circuits intégrés modernes où l'efficacité énergétique et les temps de réponse déterministes sont importants. Parmi les familles de processeurs RISC les plus populaires, on peut citer ARM, MIPS, RISC-V et SPARC. En raison de leur évolutivité et de leur spécification ouverte, les architectures RISC soutiennent le développement des systèmes informatiques modernes et constituent un élément essentiel de l'ingénierie moderne des microprocesseurs.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.