+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+320 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

SCSI (Small Computer Systems Interface) - définition

SCSI (Small Computer System Interface) est une interface de communication normalisée utilisée pour connecter et transférer des données entre un ordinateur et des Équipements périphériques tels que des disques durs, des lecteurs optiques, des scanners, des imprimantes ou des bandes magnétiques. Le SCSI a été développé dans les années 1980 comme une solution polyvalente et indépendante de l'architecture pour des performances élevées, la flexibilité et la compatibilité dans les environnements de systèmes informatiques de classe station de travail et serveur.

La base du SCSI est un bus auquel plusieurs périphériques (généralement jusqu'à 8 ou 16) peuvent être connectés, avec la possibilité de les adresser par des ID SCSI uniques. Chaque appareil peut agir en tant qu'initiateur (contrôleur) ou cible (périphérique), ce qui permet de transférer des données entre eux sans impliquer l'unité centrale dans le flux de transmission détaillé. L'interface prend en charge les modes de transmission parallèle et série, selon la version de la norme.

Les versions SCSI ont évolué du SCSI parallèle classique (par exemple SCSI-1, SCSI-2, Ultra SCSI) aux implémentations sérielles modernes à grande vitesse telles que Serial Attached SCSI (SAS), offrant une bande passante beaucoup plus élevée et une meilleure évolutivité. Les versions parallèles nécessitaient des terminateurs de signaux et étaient plus sensibles aux interférences avec des câbles plus longs, ce qui limitait leur utilisation dans les très grands systèmes.

Le SCSI a été reconnu dans les applications professionnelles en raison de sa prise en charge de la file d'attente des commandes, de l'indépendance des protocoles de données par rapport à la couche matérielle physique et de sa capacité à prendre en charge plusieurs opérations en parallèle. Dans les systèmes d'exploitation et les contrôleurs matériels, le protocole est pris en charge par la couche des Contrôles, ce qui permet une gestion efficace des opérations d'E/S et l'intégration avec les systèmes de stockage d'entreprise .. Malgré la popularité croissante d'interfaces telles que SATA, NVMe et USB, les solutions basées sur le SCSI continuent d'être utilisées dans les serveurs, les baies de disques et les systèmes d'archivage de données, en particulier lorsque la fiabilité et la haute disponibilité sont importantes.

Connecteurs SCSI

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI