+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Contrôlabilité - définition

[La contrôlabilité est un concept fondamental de la théorie du contrôle](/ca/fr/news/library-articles/page/69736/) des systèmes dynamiques, définissant la capacité d'un système à atteindre n'importe quel état final à partir d'un état initial donné dans un temps fini, en utilisant un signal de contrôle choisi de manière appropriée. Elle fait référence aux propriétés intrinsèques du système et à sa réponse aux contraintes externes, et constitue l'un des principaux critères d'analyse de la contrôlabilité et de la conception des systèmes de contrôle.

En termes mathématiques, pour les systèmes linéaires décrits par des équations d'état, la contrôlabilité signifie que la matrice de contrôlabilité formée à partir des équations dynamiques a une ligne complète, c'est-à-dire autant de lignes ou de colonnes linéairement indépendantes que le nombre de variables d'état. Le respect de cette condition garantit que, pour toute configuration initiale du système, il existe une forme d'onde du signal d'entrée telle qu'elle guide le système vers l'état final souhaité. Un manque de contrôlabilité indique que certains états sont inaccessibles ou indépendants du signal de commande, ce qui peut limiter la fonctionnalité du système ou nécessiter des modifications.

La contrôlabilité est importante tant pour la conception des régulateurs que pour l'analyse de la stabilité et l'optimisation des performances du système. Dans les systèmes non linéaires et discrets, le concept conserve une importance similaire, bien que sa vérification puisse nécessiter des outils mathématiques plus complexes. Dans la pratique de l'ingénierie, le test de contrôlabilité évalue si un système de contrôle sera en mesure de contrôler entièrement la dynamique d'un processus, avec des applications dans l'Automatisation industrielle, la robotique, l'aéronautique et l'électronique numérique, entre autres.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI