+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Synchronisation est le processus qui consiste à amener deux ou plusieurs signaux, processus, dispositifs ou systèmes à un rythme, une phase ou un point de référence commun dans le temps. En technologie, cela signifie assurer la cohérence temporelle entre des activités qui se déroulent en parallèle, indépendamment ou à des endroits différents. La synchronisation est une question clé dans de nombreux domaines tels que l'électronique numérique, les télécommunications, l'automatisation, l'informatique et les systèmes en temps réel.
Dans les systèmes numériques, la synchronisation fait référence à l'alignement des signaux d'horloge pour assurer une transmission correcte des données entre différents modules logiques. Une mauvaise synchronisation peut entraîner un désalignement, une perte de données ou des interférences de transmission. Dans les réseaux informatiques et les réseaux de télécommunication, la synchronisation fait référence à la correspondance temporelle de la transmission des données entre les nœuds, ce qui permet leur décodage, leur analyse et leur traitement ultérieur corrects. Les protocoles et mécanismes de synchronisation des horloges tels que NTP (Network Time Protocol) ou PTP (Precision Time Protocol) sont cruciaux à cet égard.
Dans les systèmes dynamiques et de contrôle, la synchronisation fait référence au fonctionnement convergent de plusieurs systèmes par rapport à un modèle de synchronisation commun, ce qui permet d'exécuter des tâches complexes de manière synchronisée et coordonnée. En robotique et en mécatronique, la synchronisation est essentielle au fonctionnement des systèmes d'entraînement à axes multiples et, dans le domaine de la production d'énergie, à la connexion des générateurs au réseau électrique sans provoquer de perturbations de la phase et de la fréquence.
La synchronisation peut être mise en œuvre dans le matériel, au moyen de lignes d'horloge et de signaux de référence, ou dans le logiciel, au moyen d'algorithmes de synchronisation et d'états logiques. Des méthodes de correction de la dérive de l'horloge et de compensation du délai de transmission sont également souvent utilisées. Dans les systèmes distribués, où il n'y a pas de source de temps commune, la synchronisation est une condition préalable à la cohérence des données et aux événements déterministes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.