+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
La tabulation (lookup table, LUT) est une technique utilisée en informatique, en électronique et dans les systèmes numériques pour remplacer des calculs complexes ou des opérations logiques par un accès direct à des résultats préparés à l'avance et stockés dans un tableau. Au lieu de recalculer la valeur d'une fonction à chaque fois en temps réel, le système se réfère à un ensemble de données prêtes à l'emploi, ce qui réduit considérablement le temps de traitement et la complexité matérielle ou logicielle de la solution.
Les LUT sont couramment utilisées dans les microprocesseurs, les FPGA, les systèmes DSP (Digital Signal Processing), ainsi que dans les algorithmes d'infographie, , la compression de données ou l'encodage. Dans les circuits numériques, la LUT a souvent pour fonction de faire correspondre bits d'entrée à des états de sortie spécifiques selon une logique prédéfinie. Dans le contexte de la programmation, les tableaux permettent, par exemple, le calcul rapide des valeurs des fonctions trigonométriques, logarithmes ou des opérations d'interpolation, ce qui est particulièrement important dans les systèmes disposant de ressources informatiques limitées.
En électronique numérique, en particulier dans les structures logiques programmables telles que les FPGA, les LUT sont les blocs de base qui mettent en œuvre les fonctions combinatoires. Chaque LUT peut représenter n'importe quelle fonction logique binaire en fonction du nombre d'entrées, ce qui en fait un outil polyvalent et flexible pour la mise en œuvre de la logique utilisateur. Dans ce cas, les tableaux contribuent à raccourcir les chemins logiques et donc à améliorer la vitesse de l'ensemble du circuit.
Les tableaux peuvent être mis en œuvre dans la mémoire statique (ROM, SRAM) et la mémoire dynamique, et leur efficacité dépend de la conception correcte de la structure d'adressage et de la manière dont les données sont stockées. C'est une méthode efficace surtout lorsque le calcul des valeurs de la fonction demande beaucoup de temps ou de ressources et que le nombre d'entrées possibles est limité et bien défini.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.