+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Un circuit combinatoire est un type de circuit logique numérique dont les sorties dépendent uniquement de l'état actuel des entrées, sans éléments de mémoire ni historique des signaux précédents. Cela signifie qu'à tout moment, la réponse du système est une fonction logique de l'ensemble actuel des signaux d'entrée, plutôt qu'une séquence de leurs changements dans le temps. De telles structures constituent la base de nombreuses fonctions numériques fondamentales, telles que l'arithmétique binaire, le décodage, le multiplexage, la comparaison ou la conversion de code.
Les circuits combinés sont construits à partir de portes logiques élémentaires - AND, OR, NOT et leurs combinaisons - qui exécutent des fonctions logiques définies décrites par des équations booléennes ou des tables de vérité. Leur absence de mémoire les rend déterministes et ils réagissent instantanément (sans tenir compte des délais de propagation) aux changements d'état des entrées. Leur fonctionnement peut être déterminé sans ambiguïté à l'aide de l'analyse logique, sans qu'il soit nécessaire de tenir compte des états internes.
Dans la pratique, les circuits combinatoires sont conçus à la fois au niveau des circuits discrets , et sous une forme intégrée en utilisant CMOS, TTL ou la technologie FPGA. Leur configuration est utilisée dans les systèmes à microprocesseur, l'Automatisation numérique, le traitement des données et les circuits d'interfaces numériques. Contrairement aux circuits séquentiels, qui utilisent des Interrupteurs de verrouillage et une horloge pour stocker les états, les circuits combinatoires n'ont pas de structure temporelle et ne génèrent pas de réponses cycliques.
Un aspect important de la conception des circuits combinatoires est de minimiser le nombre de portes et d'optimiser la latence, ce qui affecte la vitesse et l'efficacité énergétique des systèmes numériques. Les méthodes de conception modernes utilisent des outils de description du matériel, tels que VHDL ou Verilog, qui permettent une synthèse logique automatique basée sur des spécifications de conception fonctionnelle.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.