+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 22-07-2019 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 7 min de lecture
La norme HDMI a été développée pour la transmission efficace de la vidéo numérique HD et de l'audio multicanal numérique via un câble. Le câble HDMI a été créé en 2000 dans le laboratoire Silicon Image et est rapidement devenu l'une des interfaces multimédias les plus utilisées dans les ménages et le secteur industriel.
L'interface HDMI permet la transmission d'un signal numérique non compressé et des données de contrôle ainsi que la connexion des appareils compatibles avec la norme HDMI. Les câbles HDMI sont actuellement utilisés pour connecter des appareils tels que : tablettes et smartphones, ordinateurs personnels, téléviseurs, appareils photo, caméras, cartes graphiques, lecteurs Blu-ray, consoles de jeux, récepteurs SAT et autres appareils basés sur la transmission de signaux de haute qualité audio et vidéo.
De nombreuses versions de HDMI ont été développées pendant des années. Actuellement, il existe plus de six normes HDMI - du 1.0 au 2.1, qui sont divisées en première et deuxième génération. Le développement de ce type de câbles a été une réponse naturelle à l'évolution des capacités, des paramètres et des fonctionnalités des dispositifs d'enregistrement, de reproduction et d'affichage du contenu numérique.
HDMI 1.0
La version 1.0 était la première norme HDMI qui a apparu sur le marché. Elle a proposé des paramètres de transmission très limités par rapport aux normes actuellement en vigueur, notamment :
HDMI 1.0 n’a pas pris en charge de nombreuses fonctions et normes actuellement utilisées, y compris DVD audio, canal Ethernet, support de la technologie 3D et de la résolution 4K ou la compatibilité avec Dolby TrueHD.
HDMI 1.1
La version 1.1 était la norme HDMI suivante. La différence entre la version 1.1 et la version 1.0 consistait uniquement à mettre en œuvre le support pour le format d'enregistrement de musique sur DVD - DVD-Audio. Les autres paramètres de la version HDMI 1.1 n’ont pas changé.
HDMI 1.2 et 1.2a
Dans ces types de câbles HDMI, aucune meilleure solution n'a été mise en œuvre en ce qui concerne la résolution HDMI, la bande passante du signal ou la profondeur de couleur. Toutefois, la prise en charge de Super Audio CD a été ajoutée pour les supports de son développés par Sony et Philips.
HDMI 1.3 et 1.3a-c
Le développement de la norme HDMI en version 1.3 a permis d'améliorer considérablement la qualité de la transmission des signaux numériques. Outre le développement significatif des paramètres, la prise en charge de Deep Color, xvYCC, Dolby TrueHD, Master Audio DTS-HD, ainsi que la synchronisation AV-Sync pour l'audio et la vidéo ont été ajoutées. HDMI en version 1.3 garantit les paramètres suivants :
HDMI 1.4 et 1.4a-b
La norme HDMI 1.4 avec les mises à jour a-b était la dernière norme de la première génération HDMI. Ces versions HDMI ont permis d’effectuer un autre saut technologique en ce qui concerne la transmission de données ainsi que la prise en charge de la résolution 4K. Les paramètres HDMI 1.4 et 1.4a-b sont les suivants :
De plus, dans la version 1.4 il a été ajouté le support du canal Ethernet, le canal audio de retour ainsi que le support 3D via HDMI. Le câble HDMI High Speed avec Ethernet Goobay 31943 de la longueur de 3 m constitue un exemple de ce type de câble.
HDMI 2.0
Les types de câbles HDMI de la deuxième génération se caractérisent par les meilleurs paramètres de transmission possibles qui sont dédiés aux systèmes d'appareils les plus avancés et aux utilisateurs les plus exigeants. La norme HDMI 2.0 garantit des paramètres tels que :
HDMI 2.0 a-b
HDMI 2.0 a et b sont actuellement les normes HDMI les plus utilisées. Elles fournissent les meilleurs paramètres de transmission et de plus, la norme HDMI 2.0 b est équipée de la technologie HLG (Hybrid Log Gamma). Les paramètres HDMI 2.0 a et b sont les suivants :
Le modèle de la longueur de 0,5 mètre est un exemple câble moderne HDMI 2.0 High Speed avec Ethernet Goobay 38514.
HDMI 2.1
HDMI 2.1 est actuellement la norme HDMI la plus récente. Ce câble garantit les meilleurs paramètres de transmission et il est également équipé d'un canal audio de retour amélioré, d'une compression d'image (DSC), d'un mode automatique à faible retard (ALLM) et d'un HDR dynamique. Les paramètres HDMI 2.1 sont les suivants :
Il y a trois types de câbles HDMI - les types A, C et D. La différence fondamentale entre ces types de câbles HDMI réside dans leur conception et la taille de la fiche.
HDMI type A
Le type HDMI A est une construction classique et la plus couramment utilisée. Ce câble est utilisé dans les ménages pour la transmission des signaux numériques entre des périphériques audio et vidéo tels que des consoles de jeux, des téléviseurs, des lecteurs Blu-ray et des systèmes home cinéma.
HDMI type C (mini HDMI)
Le câble mini HDMI est généralement utilisé pour connecter des appareils portables, tels que des caméras, des appareils photo ou des smartphones avec les téléviseurs, les ordinateurs, les ordinateurs portables ou les lecteurs multimédia. Le câble HDMI 1.3 High Speed type C est modèle qui pourrait être recommandé PROLINK TCV8350-3.0.
HDMI type D (micro HDMI)
C’est la plus petite construction de la prise HDMI qui est utilisée principalement pour la transmission de signaux entre appareils mobiles - smartphones et tablettes.
En plus de la version et la norme du câble HDMI, il est nécessaire de faire attention à son type. Il existe quatre types de câbles HDMI :
Quel que soit le choix de la version HDMI, il fournit une compatibilité de retour et permet la transmission de signaux numériques entre appareils connectés. Toutefois, le choix approprié du type de câble HDMI permet d’adapter ses fonctionnalités aux besoins individuels de l’utilisateur.
Par exemple, lorsque le câble HDMI est utilisé pour transmettre des paquets de données selon la norme Ethernet, il faut choisir le câble Norme HDMI avec Ethernet ou High Speed HDMI avec Ethernet. En cas de coopération avec des appareils permettant d’obtenir une résolution HDMI égale ou supérieure à 1080 px, il est nécessaire de garantir une bande passante suffisante. Dans cette situation, il vaut la peine d’utiliser le câble dans la version High Speed HDMI.
Les types HDMI peuvent également être classés en fonction du type et du diamètre des conducteurs de signal. La qualité du signal transmis dépend de leur matériau et de leur épaisseur. Nous distinguons les conducteurs : CCA, CSS et OFC.
Conducteurs CCA
Les conducteurs CCA sont en aluminium et en cuivre. En raison de l'addition d'aluminium ce type de câbles HDMI est significativement moins cher que les autres câbles HDMI. Malheureusement, en même temps, ce câble fournit une conductivité pire, il est plus fragile et plus susceptible d’être endommagée et il est également difficile à emballer. Une faible couche de cuivre peut provoquer une oxydation rapide du conducteur et en conséquence réduire la durée de vie et la durabilité du câble. L'utilisation d'un conducteur CCA réduit considérablement la longueur du câble HDM
Conducteurs CSS
Les conducteurs de ce type sont en cuivre et en acier. Les câbles HDMI avec les conducteurs CCS sont recommandés pour la transmission de données sur de courtes distances. L'ajout d'acier augmente la résistance mécanique du câble mais en même temps augmente son poids.
Conducteurs OFC
Ce sont les conducteurs les plus couramment utilisés dans les câbles HDMI. Ils sont fabriqués en cuivre anaérobie d'une pureté de 99,99% de sorte qu’ils garantissent une conductivité élevée.
Les versions HDMI peuvent être classées sur la base du diamètre de leurs conducteurs. Six diamètres spécifiés par la norme AWG (ang. American Wire Gauge) peuvent être distingués. Lorsque le numéro AWG est plus grand, le diamètre du câble HDMI est plus petit. Selon cette norme il est possible de distinguer les diamètres de conducteurs suivants :
Lorsque le coefficient AWG est plus faible la transmission est meilleure, plus rapide et plus résistante aux interférences. Cependant, il faut se rappeler que le prix du câble HDMI augmente avec l'épaisseur du câble. Par conséquent, il est utile d’ajuster le diamètre du conducteur à la longueur prévue du câble HDMI. Il y a des recommandations qui peuvent être utiles pour le choix d’un câble.
En cas de câbles de la longueur supérieure à 20 m il convient d’utiliser les conducteurs 24 AWG. Pour les câbles d’une longueur de 10 à 15 m, un câble 24 AWG ou 26 AWG sera une bonne solution, tandis que pour les câbles de 3 à 10 m, les câbles 28 AWG et 26 AWG seront parfaits. En cas de câbles plus courts, jusqu’à 3 m de long, les diamètres 30 AWG et 28 AWG seront un choix raisonnable.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.