+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 04-09-2019 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 11 min de lecture
Pour réparer les dispositifs moderne il faut souvent posséder quelque chose de plus que des outils d’atelier de base et de plus en plus effectuer des diagnostics spécialisés. Ils devraient être effectués dans un atelier bien équipé. En lisant cet article vous allez apprendre quels outils vous devriez posséder.
L'atelier moderne a besoin d'outils spécialisés et de diagnostic.
La sécurité et la fonctionnalité de l'espace de l'atelier sont tout aussi importantes que son équipement.
Les outils d'atelier sont divisés en outils manuels, les outils électriques et les outils de diagnostic spéciaux.
Les perceuses et les tournevis sont des outils polyvalents qui permettent de percer et de fixer les pièces à usiner.
Les fers à souder et les machines à souder permettent d'assembler les métaux de manière permanente.
Les multimètres numériques sont des outils de diagnostic essentiels pour mesurer les paramètres électriques.
Les outils doivent être stockés dans un endroit sec, de préférence dans des conteneurs et des tiroirs étiquetés.
Des équipements de protection individuelle doivent être utilisés, tels que des lunettes de sécurité, des casques antibruit et des masques.
Les zones dangereuses et les sorties de secours doivent être signalées, veiller à ce que la zone de travail soit dégagée.
Bien sûr, il y a de nombreux types d’ateliers et ce sont les besoins individuels de l’utilisateurs qui déterminent en grande partie le type d’outils qui se trouveront dans un atelier. Dans des ateliers spécialisés, par exemple, les ateliers de réparation automobile, en plus d’ outils de base il y aura les clés spéciales, les stands, les ascenseurs et les lampes appropriées. Grâce à des lampes il est possible d’apercevoir les fuites et les fissures dans le châssis d’une voiture.
Outre un équipement d'atelier approprié et complet la conception d’un local est également très importante ce qui garantit que l’ensemble est sûr, pratique et fonctionnel et en même temps exécuté de manière relativement esthétique. Il convient également de considérer l'emplacement de l'atelier lui-même en se rappelant que les sons des outils peuvent rendre la vie difficile aux autres membres du ménage ou aux voisins.
En préparant la conception et en organisant un atelier il faut faire attention particulière aux questions de sécurité. Tous les éléments saillants doivent être correctement marqués. Les prises et appareils électriques doivent être protégés, ainsi que les outils électriques tels que les multimètres numériques ou les testeurs d'installation électrique. Il est également important de suivre les recommandations des instructions lors des mesures. Nous écrivons plus à propos des installations électriques dans l'article - Comment vérifier l'installation électrique.
Lors du travail dans l’atelier, vous pouvez rencontrer divers risques qui parfois sont le résultat de l’attention manquée et des erreurs lors de l'utilisation des outils d'atelier. Par conséquent, il est toujours utile de respecter les instructions et les recommandations, en particulier en dans le cas des outils électriques tels que les perceuses, les tournevis, les fers à souder ou les meuleuses dont l'utilisation pourrait endommager de manière permanente ou partielle l’ouïe et la vue de l’utilisateur.
Lors du meulage ou du perçage beaucoup d’impuretés sont produites pouvant facilement entrer dans les yeux de l'utilisateur. Grâce aux lunettes de sécurité, le risque de blessure est réduit. Il est particulièrement important de protéger les yeux pendant le soudage car une très forte lumière est générée pendant le travail. Pour cette raison, il est nécessaire d’utiliser des masques larges et sombres.
Les oreilles doivent être aussi protégées des sons ambiants, en particulier lors de la coupe. Il existe de nombreux modèles de cache-oreilles ou de bouchons d’oreille et leur sélection dépend de la nature du travail effectué et des préférences individuelles de l’utilisateur. Il est important de choisir un modèle qui permet de travailler lequel le travail en atelier sera libre et confortable. Les cache-oreilles BACOU-DALLOZ 1010922 sont recommandés.
La protection de l'atelier lui-même est un aspect moins évident. Outre la conception appropriée déjà dont nous avons déjà parlé, il est également important de marquer les endroits particulièrement dangereux tels que les commutateurs électriques ou les matériaux inflammables. Des panneaux d'avertissement collés dans des endroits dangereux de l'atelier peuvent aider. N'oubliez pas de marquer la sortie d'urgence et la voie qui y mène.
Les outils d’atelier constituent un très large groupe d'éléments dans chaque atelier. Dans ce cas l'équipement doit être extrêmement universel pour permettre de réparer divers défauts et de réaliser des projets plus intéressants aux bricoleurs à domicile. À part des marteaux, des pinces et des tournevis traditionnels dans chaque l’atelier il y a de plus en plus les outils électriques ce qui rend les travaux beaucoup plus rapides et plus agréables. Récemment, toutes sortes de multimètres numériques sont devenus populaires en permettant de vérifier les paramètres de l'installation électrique.
Les perceuses et les visseuses ainsi que l’appareil qui combine ces deux accessoires, c'est-à-dire la perceuse-visseuse, constituent l’un des groupes les plus intéressants d’outils d’atelier.
La tâche principale des perceuses consiste à percer les trous dans divers types de surfaces telles que le bois ou le mur. Grâce à l’application des mécanismes à impact le processus de forage est beaucoup plus rapide.
Les visseuses remplacent partiellement les tournevis et les clés traditionnels en permettant de fixer rapidement une vis ou un boulon même sur une surface dure. Elles facilitent également le dévissage des éléments rouillés ce qi est particulièrement utile dans un atelier automobile. Les perceuses-visseuses sont très universelles parce que, comme leur nom indique, il est possible de les utiliser pour forer les trous et serrer les vis. Cet outil va être apprécié surtout par ceux qui n’ont pas beaucoup de place dans leur atelier et qui ne veulent pas en perdre et en consacrer pour deux outils. TRYTON TJV10 semble être un choix important.
Lorsque nous souhaitons connecter deux métaux de manière permanente, nous devrions envisager d’équiper notre atelier d’une soudeuse ou d’un fer à souder. Tous les deux fonctionnent autrement, donc il faut bien réfléchir quel outil conviendra le mieux.
Le soudage est un processus qui consiste à joindre deux métaux par leur fusion locale et puis par leur jonction. Les matériaux sont chauffés par une électrode. Les fers à souder (soudeurs) économes et petits à inverter par exemple STAMOS 2094 sont de plus en plus populaires.
Le brasage par contre consiste à utiliser le troisième matériau supplémentaire dont le point de fusion est inférieur à celui des deux autres matériaux et qui joue le rôle d’un liant. Il existe plusieurs types de fers à souder et parmi les plus populaires il y a les fers à souder à transformateur et à résistance. Ces outils électriques seront parfaits pour l’équipement d’un atelier d’un bricoleur, car malgré leur petite taille ils permettent de lier des fils endommagés.
Un multimètre est un outil particulièrement intéressant surtout pour les bricoleurs. Il permet de mesurer facilement et en toute sécurité la tension et le courant d’un circuit électrique. Anciennement les appareils analogiques qui ont traité le signal à l’aide d’un système
électromécanique ont été utilisés. Cependant maintenant les multimètres numériques sont plus populaires. Leur fonctionnement est plus simple et les résultats de la mesure obtenus peuvent être facilement traités. Nous pouvons recommander par exemple un multimètre BEHA-AMPROBE AM-510-EUR.
En achetant un multimètre il est conseillé d’acheter également les cordons de mesure et les accessoires. Les pinces, les crocodiles, les sondes et les cordons de mesure facilitent les tests, surtout dans des petits circuits où une grande précision est requise.
Après avoir acheté un ensemble d’outils appropriés il convient d’également de prêter attention à l’endroit où ils seront stockés.
La question de la sécurité au cours du travail dans un atelier est très importante parce qu’en déposant les outils dans un endroit approprié, le risque d’accident est réduit.
Il convient de stocker les outils traditionnels ainsi que les outils électriques dans un endroit sec. Cela permettra de prolonger leur durée de vie et de réduire la fréquence des pannes de sorte qu’ils puissent être utilisés par les bricoleurs pendant des années. Les vis et les écrous de rechange sont généralement conservés dans les récipients bien décrits pour les facilement trouver tandis que les clés, les marteaux et les tournevis sont stockés dans les valises et sur les étagères à tiroirs. Nous recommandons par exemple l’ensemble LICEFA A1-2/6BUNT.
Les personnes sont particulièrement intéressées par le modélisme et le bricolage au sens large devraient également s'intéresser aux plaques circuits imprimés et aux préparations qui sont indispensables pour les fabriquer. Ces plaques constituent la base de tous les types de systèmes électroniques qui peuvent être utilisés dans des modèles fabriqués à la maison.
| Symboles TME | Description |
| BAC-L1 | Cache-oreilles ; Niveau d’amortissement : 38,5dB |
| TRT-TJV10 | Perceuse-visseuse ; accumulateur ; max. 25Nm ; 20V ; 0,8÷10mm |
| S-AC200P-BASIC | Fer à souder inverter ; 4,1kVA ; 230VAC ; 19A ; 50/60Hz ; MMA,TIG ; IP21 |
| AM-510-EUR | Multimètre numérique ; LCD (3999), éclairé ; VDC : 1m÷600V |
| A1-2/6BUNT | Ensemble stationnaire avec tiroir; Nbr de tiroirs dans le module : 6; gris |
Quels sont les outils de base qui devraient se trouver dans l'atelier ?
Chaque atelier devrait être équipé d'un ensemble d'outils manuels de base, tels que marteaux, tournevis, pinces, des clés à douille et des pinces. Les outils de mesure sont également importants, tels que, les niveaux à bulle et les cornières. Il est également conseillé de faire le plein d'outils électriques, comme une perceuse, des outils électriques tels qu'une perceuse, un tournevis ou une meuleuse d'angle, qui permettent de travailler plus rapidement et d'accomplir des tâches plus exigeantes.
Pourquoi la sécurité est-elle importante dans l'atelier ?
La sécurité est un aspect essentiel du travail en atelier en raison des risques liés à l'utilisation d'outils électriques et d'objets tranchants. Une protection adéquate de la zone de travail et l'utilisation d'équipements de protection individuelle (lunettes de sécurité, gants, casques antibruit, masques de protection) permettent d'éviter les accidents et de protéger la santé. La signalisation des zones dangereuses et des issues de secours renforce encore la sécurité au travail, en réduisant le risque de blessure.
Comment ranger au mieux les outils dans l'atelier ?
Pour maintenir l'ordre et prolonger la durée de vie des outils, il est bon de les ranger dans un endroit sec et bien ventilé, il est conseillé de les ranger dans un endroit sec et bien ventilé. Les tiroirs verrouillables sont idéaux, les armoires et les organisateurs d'outils spéciaux sont idéaux. Pièces de rechange, telles que les vis, les écrous et les clous, doivent être stockées dans des conteneurs étiquetés, afin que vous puissiez trouver rapidement les pièces dont vous avez besoin et travailler plus efficacement.
Quel multimètre choisir pour mon atelier ?
Un bon multimètre d'atelier doit être numérique, fournir des mesures précises de la tension, du courant et de la résistance électrique, du courant et de la résistance électrique. La facilité d'utilisation et la lisibilité de l'écran sont également des caractéristiques importantes. Les modèles équipés d'un écran LCD rétroéclairé sont particulièrement recommandés, tels que BEHA-AMPROBE, qui fonctionnent bien même dans de mauvaises conditions d'éclairage. Lors de l'achat, il est utile de penser aux accessoires supplémentaires, tels que les cordons de test de rechange, sondes et pinces, qui facilitent considérablement le travail de diagnostic.
Quels sont les outils électriques indispensables dans l'atelier de bricolage ?
Les outils électriques sont indispensables dans tout atelier domestique en raison de leur polyvalence et de leur commodité. Le strict minimum est d'acheter une perceuse-tournevis, qui vous permettra de percer des trous et de visser avec moins d'efforts. Tout aussi utiles : une meuleuse d'angle pour scier et travailler les matériaux, une scie sauteuse pour les travaux de menuiserie, une scie sauteuse pour la découpe fine du bois, et un fer à souder pour les petits travaux électriques. Le choix des outils appropriés doit dépendre des projets spécifiques, que vous avez l'intention de réaliser.
Quelle machine à souder convient le mieux à l'atelier de bricolage ?
Pour les bricoleurs, les meilleurs choix sont les soudeuses compactes à onduleur, qui, grâce à leur petite taille et à leur faible poids, sont très pratiques à utiliser et à transporter. Un exemple recommandé est le RB-1040 Rebel. Ces machines sont économes en énergie et fournissent un courant de soudage stable, ce qui se traduit par des soudures de haute qualité, ce qui se traduit par des soudures de haute qualité. Lors de l'achat, il convient de prêter attention à la possibilité d'ajuster les paramètres de soudage et à la compatibilité avec différentes électrodes, pour une plus grande souplesse d'utilisation.
Quels sont les risques les plus courants liés au travail en atelier ?
Les risques les plus courants en atelier sont liés à une mauvaise utilisation des outils électriques et mécaniques. Les plus courants sont les lésions oculaires causées par des éclats lors du meulage ou du perçage, les lésions auditives dues au bruit des outils électriques et le risque de brûlures lors du soudage ou de la soudure. Il est important, de toujours utiliser un équipement de protection individuelle approprié, tels que des lunettes de protection, des protège-oreilles ou des masques. Il est également important de suivre les instructions d'utilisation et d'effectuer un entretien régulier de l'équipement, qui contribuent à minimiser les risques de situations dangereuses.
À quelle fréquence les outils d'atelier doivent-ils être révisés et entretenus ?
Il est conseillé d'inspecter et d'entretenir régulièrement les outils d'atelier - idéalement une fois par mois ou après chaque période d'utilisation. Dans le cas des outils électriques, l'état des câbles, des fiches et des boîtiers doit être vérifié, des fiches et des boîtiers, dans le cas des outils à main, il convient de noter tout relâchement ou toute fissure. Nettoyage régulier, lubrification et le remplacement des pièces endommagées prolongent considérablement la durée de vie du matériel et assurent la sécurité de l'utilisateur.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.