+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 23-09-2019 Date de mise à jour: 20-04-2026 🕒 8 min de lecture
Lorsque nous nous décidons à réaliser une construction ou une rénovation d'immeubles résidentiels, d'ateliers ou de halls industriels, il est nécessaire de veiller au bon fonctionnement des différentes installations. Outre les installations d'eau, de chauffage et de ventilation l'installation électrique est l'une des plus importantes installations. Elle fournit et distribue le courant électrique nécessaire au bon fonctionnement de nombreux appareils. Nous vous invitons à lire comment la vérifier correctement.
La notion d’installation électrique signifie un système à travers lequel passe un courant à basse tension (1000 volts en cas de courant alternatif et 1500 en cas de courant continu). Dans le contexte de l’installation nous parlons souvent du réseau de fils, mais il convient de rappeler que ce système est aussi composé d’appareils qui y sont connectés. Tous les appareils électroniques, électroménagers ainsi que les ordinateurs font également partie de l’installation électrique.
Presque chaque installation électrique est constituée des mêmes composants ; les différences éventuelles sont dues à son utilisation prévue. La manière d’approvisionner le bâtiment en énergie électrique est une question importante ce qui est souvent déterminé par la centrale électrique. Les édifices industriels sont généralement situés dans des complexes de bâtiments et pour ces raisons ils sont alimentés par plusieurs postes de distribution. Dans les maisons unifamiliales il y a un tableau de bord et un compteur d'énergie qui sont généralement placés les uns à côté des autres ce qui facilite la lecture et les réparations rapides par exemple en cas de surcharge du réseau.
Les câbles se composent d’un brin, généralement en cuivre et d’une isolation qui est choisie conformément aux conditions de fonctionnement del’installation électrique spécifique. Il arrive souvent que les câbles utilisés dans des installations électriques domestiques ne soient pas bons pour les bâtiments commerciaux ou industriels.
Les conditions environnementales constituent un gros problème concernant la durabilité des installations électriques, par exemple l’humidité qui peut provoquer les courts circuits ou d’autres dysfonctionnements. C'est pourquoi il est tellement important d'adapter les câbles à un bâtiment spécifique ou même à une seule pièce. Dans les maisons unifamiliales il y a aussi des endroits plus humides, par exemple les salles de bain. Ici, les câbles HELUKABEL 371359 sont recommandés, dont l’isolation est en PVC imperméable.
De plus, les câbles ont un diamètre différent qui est le plus souvent choisi en fonction de la tension ou de la charge nominale. Les fils des installations électriques qui ont une charge maximale de 14 ampères, ont généralement un diamètre de 1,5 mm2. Pour les installations de 19 ampères, les câbles ont déjà une section de 2,5 mm2. Évidemment, beaucoup dépend du matériau utilisé pour la production des brins – les valeurs ci-dessus s'appliquent aux fils de cuivre.
Parmi les types d'installations électriques nous pouvons distinguer de nombreuses divisions qui résultent par exemple de la méthode d'assemblage, du type de récepteurs d'électricité ou du lieu dans lequel est située l'installation.
L’affectation prévue du bâtiment dans lequel l’installation électrique sera située constitue un élément important en matière de la sélection du type d’installation. C'est pourquoi nous distinguons :
Installations électriques industrielles que nous rencontrons dans toutes sortes de halls, usines et entrepôts. Elles se caractérisent par de nombreux postes de distribution qui sont exposés à des conditions météorologiques défavorables comme la température réduite (dans des chambres froides) ou l’humidité augmentée. Les appareils installés dans de tels endroits fonctionnent généralement à des hautes tensions et des courants élevés. Pour ces raisons les composants individuels de l'installation doivent être correctement sélectionnés conformément aux charges plus élevées.
Installations électriques domestiques qui comprend toutes les installations situées dans des bâtiments résidentiels. Elles ont généralement un poste de distribution et ne nécessitent pas l’utilisation des éléments tellement durables (comme par exemple les câbles).
En fonction de la consommation d'énergie de votre appareil, il y a :
Un grand nombre d'utilisateurs utilisent quotidiennement les installations électriques domestiques. Dans les bâtiments résidentiels il y a de plus en plus d'appareils alimentés par l'électricité. Il est donc important de choisir le nombre optimal de prises et de les disposer en fonction des besoins de chacun. La méthode d’assemblage qui peut être divisée en trois types, est tout aussi importante :
Installation encastrée consiste à installer des câbles avant la pose d'une couche d’enduit (minimum 5 mm). Les câbles sont posés directement sur le mur brut et y sont fixés avec des clous, des pinces, des fils ou tout simplement, ce qui est actuellement plus fréquent, ils sont simplement collés. Pour cela des attaches adhésives telles que KSS WIRING AP-0810 sont utilisées. C'est une méthode de montage simple, cependant en cas de panne ou de modification de l'installation, il sera nécessaire de forger l’enduit.
Installation murale est largement utilisée partout où l'apparence n'est pas tellement importante. Tous les types de pièces humides, tels que les sous-sols, les caves ou les buanderies, ainsi qu’à l’extérieur du bâtiment. Avant d'installer des câbles, il est nécessaire d'abord de se procurer des chevilles ou des clous qui sont fixés au mur enduit. Les câbles peuvent leur être attachés seulement en ce moment.
Il convient d'ajouter que lors de la conception d'installations électriques, les connexions et l'éclairage doivent être regroupés dans des circuits et chaque circuit doit être connecté séparément. Cela permet d’éviter les situations où, à la suite d'une défaillance dans une pièce, l'électricité est coupée dans toute la maison. En fonction de la surface de la maison le nombre optimal de circuits est sélectionné, mais rien n’empêche d’installer plus de connexions qui pourront être utilisées à l’avenir.
Il y a plusieurs raisons pour lesquelles il est nécessaire de vérifier la qualité ou le bon fonctionnement des installations électriques. Au fil du temps, les câbles sont usés ce qui peut entraîner des dysfonctionnements ou des pannes de courant. Par conséquent, il est important de vérifier de temps en temps si la tension fournie par l'installation électrique est à un niveau correct, en fonction du fonctionnement de l'installation. Si le circuit est plus exposé à l’action des facteurs externes les contrôles doivent être effectués plus souvent.
Pour effectuer un contrôle, différents types de testeurs sont utilisés. Ils mesurent les paramètres comme par exemple la qualité de l’énergie (y compris l’énergie provenant d’installations triphasées, c’est-à-dire celles présentes dans les installations domestiques), la résistance d’isolation ou de mise à la terre ou la continuité du circuit. KYORITSU KEW6010B est un exemple de testeur multifonctionnel.
La mesure avec un tel appareil est effectuée en plusieurs étapes :
Les sondes de mesure doivent être connectées aux prises de mesure appropriées, si nécessaire.
Le sélecteur de fonction/plage doit être réglé sur la position souhaitée ou sur la plage appropriée. Si la valeur du signal mesuré est inconnue, il est nécessaire de sélectionner la plage de mesure la plus haute.
L’autre extrémité des sondes doit être apposée sur le point de mesure, puis il est nécessaire de mettre la pince de mesure et appuyer sur le bouton approprié ou approcher l’appareil (uniquement pour les mesures sans contact) pour tester le paramètre.
Si les résultats de mesure ne sont pas conformes à la norme, le testeur va le communiquer. Dans ce cas, il est nécessaire de corriger le défaut et effectuer une nouvelle mesure pour vérification.
Les dispositifs de ce type permettent aux utilisateurs moins expérimentés de vérifier le bon fonctionnement des installations domestiques, et les utilisateurs plus expérimentés (électriciens) en profitent quotidiennement dans leur travail. Les derniers utilisent de plus en plus dans leur travail les testeurs à pinces car ils sont plus petits, plus ergonomiques et la mesure est beaucoup plus simple. Il convient de recommander ici FLUKE 1630-2 FC.
L'une des erreurs les plus courantes commises lors de la conception d'installations électriques consiste à connecter toutes les connexions (prises électriques) et les sources lumineuses à un seul circuit. Jusqu'à 10 connexions ou 20 sources de lumière peuvent être connectées à un circuit, mais il vaut la peine d’en distribuer en systèmes plus petits. En cas de panne l’électricité sera coupée seulement dans une partie des appareils.
Un autre problème grave consiste à connecter tous les récepteurs d’électricité à une seule phase alors que nous en avons trois à notre disposition : les installations électriques domestiques sont alimentées par une tension triphasée.
| Symbole | Description |
| CLEAN-CABLE4X1.50 | Cordon; Clean Cable; corde; Cu; 4x1,5mm2; polyéthylène réticulé |
| AP-0810 | Attache adhésive; 7,9÷10,3mm; polyamide; noir; UL94V-2 |
| KEW6010B | Testeur d’installation électrique; LCD 3,5 chiffre (1999); IP40 |
| FLK-1630-2FC | Testeur à pinces de boucle de mise à la terre; LCD (9999) |
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.