+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Comment connecter un interrupteur différentiel ?

Date de publication: 01-03-2021 🕒 6 min de lecture

Comment connecter un interrupteur différentiel ?

Nous pouvons trouver un interrupteur différentiel, appelé également un inter diff ou un ID, dans de nombreux endroits. Nous allons les trouver dans les boîtes à fusibles, dans les tableaux électriques et dans les systèmes de commande des machines industrielles. Un interrupteur différentiel, est également marqué par le symboleRCD (ang. Residual Current Device), et il remplit une fonction principale – il protège l’utilisateur contre les chocs électriques. Par conséquent, il est important que ce type de dispositif soit non seulement efficace et fiable, mais également correctement connecté.

Inter diff dans le catalogue de TME

Interrupteur différentiel (Residual Current Device) – construction et types d’inter diff

Pour comprendre le fonctionnement et la manière de branchement d’un inter diff il convient de connaître sa construction. Il est recommandé de se concentrer sur quatre éléménts de base d’un inter diff :

  • Contacts, manette d’actionnement ;
  • Transformateur de courant appelé relais de Ferranti – un anneau ferromagnétique à travers lequel passent les fils de phase et le fil neutre ;
  • Déclencheur différentiel – le plus souvent le relais polarisé ;
  • Circuit pour tester l’interrupteur – qui permet de vérifier le bon fonctionnement.

 

HNC-25_2_003 Interrupteur différentiel : HNC-25/2/003

Les contacts de courant sont les endroits auxquels nous connectons les fils : de phase et neutre, tandis que la manette d’actionnement permet d’activer l’inter diff. D’habitude, l’appareil connecté est marqué en rouge, alors les contacts de courant sont connectés les uns aux autres et le courant peut circuler à travers de ceux-ci. Si la manette est en bas, les contacts sont ouverts et cet état est indiqué en vert. L’inter diff désactivé est illustré dans le graphique ci-dessus.

Le transformateur de courant est un élément principal de l’interrupteur différentiel qui assure le fonctionnement de l’appareil. Sa tâche consiste à comparer le courant circulant dans les fils connectés. Cette valeur doit être de 0A.

Le déclencheur différentiel est un autre élément lié au transformateur. Si la mesure effectuée par le transformateur montre des différences dans les courants circulant dans les fils connectés, le déclencheur s’activera et coupera l’alimentation électrique.

Le fonctionnement correct de l’interrupteur différentiel doit être vérifié au moins une fois par mois. Après avoir appuyé sur le bouton de l’interrupteur, le circuit de test sera démarré, ce qui simulera la différence des courants entrants et sortants. Ensuite, l’appareil devrait s’activer et couper l’alimentation.

Types d’interrupteurs différentiels

  • Interrupteurs différentiels type A – disjoncteurs sensibles au courant résiduel sinusoïdal et redressés par impulsions.
  • Interrupteurs différentiels type B – disjoncteurs avancés, sensibles au courant résiduel sinusoïdal, constante pulsée et constante de lissage jusqu’à 1000Hz.
  • Interrupteurs différentiels type AC – sensibles au courant résiduel sinusoïdal.

De plus les interrupteurs différentiels sont divisés selon leur sensibilité, on distingue les inter diff :

  • Très sensibles, réagissant au courant différentiel de 10mA ou 30mA. Ils sont le plus souvent utilisés dans les maisons et les appartements.
  • Moyennement sensibles qui coupent une alimentation lorsqu’un courant différentiel est de 100mA, 300mA ou 500mA.
  • À faible sensibilité qui coupent une alimentation lorsque la valeur de courant différentiel dépasse 500mA. Ils sont le plus souvent utilisés dans les entreprises industrielles.

Comment fonctionne un inter diff (interrupteur différentiel) ?

Le fonctionnement de l’interrupteur différentiel a déjà été brièvement présenté, mais il vaut la peine de l’analyser plus en détail. L’inter diff pour son fonctionnement correct utilise le phénomène d’induction électromagnétique. Comme nous avons déjà mentionné, la différence entre le courant entrant et sortant devrait être nulle – en théorie. En pratique, cependant, cela peut généralement être un maximum de 30 mA. Si la valeur du courant différentiel, comme on l’appelle, dépasse la valeur admissible, l’interrupteur différentiel déconnectera le circuit. Ces types de dysfonctionnements de l’installation peuvent ne pas être détectés par les types de protection standard, tels que les interrupteurs à courant élevé.

Il faut savoir que les interrupteurs différentiels sont beaucoup plus complexes que les fusibles classiques ou les interrupteurs à courant élevé. Pour ces raisons, ils sont beaucoup plus sensibles à toutes interférences présentes dans le circuit électrique. Il arrive souvent que ce soit la cause du dysfonctionnement de l’interrupteur différentiel.

Nous devons également nous rappeler que l’inter diff ne nous protégera pas du contact direct avec le fil électrique. Toutes les opérations doivent être effectuées seulement si l’alimentation électrique a été préalablement coupée !

Comment connecter un ID – schéma d’installation d’un interrupteur différentiel

Le branchement d’un interrupteur différentiel est assez simple mais il est indispensable de suivre quelques règles. L’interrupteur différentiel ne doit pas être utilisé comme un composant unique entre la source d’alimentation et le récepteur. Il ne protège pas contre les courts-circuits ou la surchauffe des fils. Pour compléter le système de sécurité, il est nécessaire d’installer avec un interrupteur différentiel un interrupteur à courant élevé, au moins un pour chaque ID.

Il est nécessaire de connecter à l’entrée d’un interrupteur différentiel dans un circuit monophasé un fil de phase (marron) et un fil neutre (bleu) à l’entrée différentielle dans un circuit monophasé. Nous connectons le fil de protection en utilisant par exemple un bornier.

Le fil de phase à la sortie de RCD doit être connecté à l’interrupteur à courant élevé, tandis que le neutre peut être connecté directement à l’installation.

  Monophasé Fig. 1 Comment brancher l’interrupteur différentiel – schéma

Branchement d’un interrupteur différentiel triphasé

Dans les systèmes électriques plus complexes, le branchement d’un différentiel est similaire à un circuit monophasé.

Il est nécessaire de connecter toutes les trois phases et le fil neutre à l’entrée de l’interrupteur différentiel. Un interrupteur à courant élevé est connecté à la sortie de chaque phase. Par contre, le fil neutre en sortie est connecté au bornier collectif.

Dans le cas d’une telle connexion, il est nécessaire de faire attention au courant maximum qui peut circuler à travers l’interrupteur différentiel (courant nominal de l’interrupteur).

Triphasé Fig. 2 Comment brancher un interrupteur différentiel triphasé – schéma

Pourquoi un interrupteur différentiel s’active ?

Sur différents forums Internet, nous pouvons assez souvent trouver le sujet de l’activation d’un inter diff. Cela peut avoir différentes raisons : s’il n’y a pas eu de problème avec l’interrupteur différentiel pendant une longue période, et lorsqu’il a soudainement commencé à s’activer, le problème vient probablement de l’installation défectueuse ou de l’appareil qui y est connecté. Si l’interrupteur est installé pose des problèmes dès le début cela peut résulter de son mauvais branchement et de sa mauvaise sélection pour notre installation. Lors du choix du bon interrupteur différentiel résiduel pour l’installation dans notre maison, il faut faire attention aux paramètres suivants :

  • Tension nominale – elle ne doit pas être inférieure à la tension secteur ;
  • Courant différentiel – définit la valeur du courant qui peut traverser l’interrupteur différentiel. Sa panne activera l’appareil ;
  • Courant nominal – c’est un paramètre qui nous permet de connaître le courant maximal qui peut circuler à travers les contacts de l’interrupteur.

Interrupteurs différentiels dans le catalogue TME

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI