+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 02-04-2021 🕒 7 min de lecture
Un éclairage approprié est l’un des facteurs qui affectent la sécurité et le confort des pièces à la maison, des bureaux et des espaces industriels. Malheureusement, le prix de l’électricité augmente chaque année, et pour ces raisons tous les consommateurs s’efforcent de réduire les coûts et d’utiliser l’énergie plus efficacement. L’une des solutions consiste à remplacer les sources lumineuses inefficaces (par exemple à incandescence ou halogène) par des lampes LED à économie d’énergie. Une autre possibilité consiste à investir dans des systèmes de contrôle d’éclairage et leur intégration avec les systèmes BMS (Building Management System) qui augmentent en outre le niveau d’automatisation et génèrent des économies. La société Microrisc s.r.o en coopération avec la société IQRF Tech s.r.o fournit un produit qui ajoute de la valeur au processus de création de systèmes de contrôle d’éclairage sans fil efficaces basés sur la norme DALI. Le pont IQRF – DALI permet de réaliser des économies encore plus importantes avec moins de travail.
Figure 1. IQRF – DALI bridge. Pont entre la technologie DALI et IQRF
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) est un protocole qui permet la communication entre les luminaires et l’unité centrale. La norme DALI a été créée à la fin des années 90 comme alternative numérique au système analogique 1-10V. C’est le résultat de la coopération entre des entreprises leaders du secteur, telles que Philips, Helvar, Osram et Tridonic. Le système est doté d’une architecture ouverte, ce qui signifie qu’il n’est difficile d’ajouter de nouveaux appareils (par ex. les capteurs, les luminaires, les panneaux d’éclairage). L’unité centrale DALI dans une ligne peut contrôler au maximum jusqu’à 64 appareils. Chacun des appareils mentionnés peut être affecté à 16 groupes distincts et 16 scènes distinctes. En plus des commandes de base telles que marche / arrêt, gradation / éclaircissement, il est également possible de récupérer les informations d’état du stabilisateur.
En comparant le contrôle du système 1-10V, la norme DALI se distingue par :
Figure 2. Exemples de modules TR 72DC et TR 72DAT disponibles dans l’offre de TME.
Dans la norme DALI, la communication entre le luminaire et l’unité centrale est effectuée par câble (sauf pour la variante IEC 62386-104 dans la norme DALI2), ce qui constitue une difficulté en cas d’extension de l’infrastructure ou de tentative de mise en œuvre dans monuments historiques. La nécessité d’utiliser des fils de commande rend impossible l’utilisation de la fonctionnalité du système DALI également dans le cas des applications d’éclairage public intelligent (ang. smart street lighting).
IQRF® est une technologie de communication sans fil qui fonctionne dans la bande radio Sub-GHz (433 / 868 / 916 MHz). Il permet la transmission d’une petite quantité de données avec une consommation d’énergie minimale. Selon l’option choisie, la consommation de courant est d’environ une douzaine de mA en mode de fonctionnement standard ou d’environ 250uA en mode basse consommation. Les modules IQRF peuvent fonctionner dans la topologie POINT – POINT, STAR, PEER – PEER et MESH. Dans le cadre du même réseau, jusqu’à 240 appareils de la structure MESH peuvent fonctionner, en garantissant un fonctionnement sûr et fiable et en maintenant un grand confort de fonctionnement du réseau.
Les principales caractéristiques des technologies uniques IQRF :
Figure 4. Passerelle IQRF- Ethernet permettant de transférer les données collectées vers le cloud.
La technologie IQRF assure l’interopérabilité avec toutes les normes de communication existantes comme LoRa, Wi-Fi, GSM, Bluetooth ou Ethernet au niveau de la passerelle.
Figure 3. Possibilités d’utilisation des produits de la technologie IQRF.
Plus d’informations sur l’utilisation des solutions IQRF pour la communication sans fil sont disponibles dans l’article « Solutions de communication sans fil éprouvées d’IQRF Tech » et sur le site Web du fabricant.
Le pont IQRF – DALI est un petit appareil (88 mm x 38 mm x 22 mm) qui permet d’envoyer des commandes DALI via le réseau sans fil IQRF directement aux luminaires. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser des câbles pour transmettre des signaux de commande entre le contrôleur et le luminaire. Cela permet également d’utiliser les avantages du système DALI dans le contrôle de l’éclairage public. À cette occasion il faut mentionner encore un autre aspect important. La norme DALI du côté de la topologie est une norme linéaire ou arborescente. Cela signifie qu’en cas de rupture de câble, la connexion à un grand nombre de raccords peut être perdue.
Figure 5. Organigramme de programmation du pont IQRF – DALI. La documentation complète est disponible sur le site www.iqrf.org et dans l’onglet du produit dans le catalogue TME.
La technologie IQRF fonctionne sans fil dans la topologie MESH qui est plus fiable que la structure linéaire grâce à l’existence des connexions alternatives entre les appareils. La fiabilité est en outre prise en charge par l’envoi de paquets redondants (ang. redudant sending packets) qui résulte directement de la spécificité du protocole IQMESH. La portée de plusieurs dizaines de mètres entre les appareils a été confirmée par des implémentations pratiques. Le fabricant fournit et met à disposition des exemples de commandes de contrôle et présente le principe de fonctionnement sur l’exemple d’un driver d’OSRAM. La mémoire EEPROM intégrée avec prise en charge NFC peut être utilisée pour connecter des appareils dans un réseau à l’aide d’appareils portables tels qu’un téléphone ou une tablette, et le protocole FRC garantira une collecte de données pratique et rapide à partir du réseau existant. L’unité centrale de la norme DALI peut supporter jusqu’à 64 appareils. La technologie IQRF peut prendre en charge jusqu’à 240 appareils au sein du réseau. Cependant, il convient de mentionner que le travail avec des réseaux plus petits garantit leur gestion plus efficace.
Le pont IQRF DALI est dédié aux intégrateurs de systèmes, aux fabricants du secteur de l’éclairage et aux fournisseurs de systèmes de contrôle d’éclairage. L’utilisation du pont offre de nouvelles possibilités d’utilisation des fonctionnalités du système DALI populaire, à la fois dans l’infrastructure existante et dans le cas de nouveaux investissements. Sa mise en œuvre ne nécessite pas l’utilisation de câbles de commande, de sorte que la modernisation des installations existantes peut être réalisée sans bruits gênants liés aux travaux de construction et sans affecter l’esthétique du bâtiment. C’est aussi l’occasion d’utiliser les technologies modernes dans les bâtiments classés. L’utilisation du pont IQRF – DALI raccourcit également le processus d’investissement. Le temps gagné se traduit automatiquement par une réduction des coûts supportés par l’investisseur. L’augmentation sensible des prix des travaux de construction et des matériaux, ainsi que la prévision de nouvelles hausses de prix dans ces domaines, signifient que sans aucun doute dans un proche avenir, l’intérêt pour les systèmes de commande sans fil augmentera.
Je vous invite à lire une spécification technique du produit IQRF – DALI bridge, ainsi qu’à découvrir les produits de IQRF Tech s.r.o qui sont disponibles dans l’offre de Transfer Multisort Elektronik.
Auteur :
Piotr Antończyk
IQRF Tech s.r.o
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.