+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 16-06-2021 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 3 min de lecture
Nous découvrons un nouveau domaine. Un flash et nous savons déjà que c'est juste CELA. Que no-us consacrerons du temps, du sommeil et souvent de l'argent à CECI. Cela peut être n'importe quoi : un sport, un cours d'art, un sujet scientifique.
Électronique.
Au début, nous devons acquérir des connaissances et des compétences. Les premières tentatives sont rarement achevées par les succès spectaculaires. Cependant, nous sommes têtus, nous n'abandonnons pas facilement. Parfois, nous laissons une idée, mais pas une passion.
Il s'appelle Rafał Wiśniewski. Il habite près de Brodnica. Cette année, il aura 40 ans.
Lorsqu'il était en sixième classe de l’école primaire, il a commencé à construire un robot utilisant des systèmes de la famille TTL. Il a consacré deux ans à ce travail. Il a échoué. Il a abandonné le projet, mais pas sa fascination pour l'électronique.
En mai 2014, il a d'abord pensé à construire lui-même une calculatrice. Il prévoyait que tout le travail lui prendrait 12 mois. Cela lui a pris plus de 5 ans et demi.
Environ 6000 heures de travail.
C'est ainsi que Rafał a pensé à son idée de la première nuit blanche. Mais pas unique. Bien qu'il se souvienne également de celles-ci lorsqu'il cherchait des solutions dans son sommeil.
Pour lui, l'électronique numérique dans un style rétro signifie construire quelque chose brique par brique.
La création par petites étapes : vérifier comment quelque chose fonctionne ; éliminer les erreurs ; ajouter plus de fonctions ; vérifier des données obtenues sur les forums et les sites Web de l'industrie, tant polonais qu'étrangers.
Les jours et les semaines passent. La calculatrice s'agrandit avec de nouvelles fonctionnalités, jusqu'ici dans les notes. Les 9 prochains mois sont consacrés à la conception de cartes PCB. D'abord six premières cartes recto-verso, qu'il abandonne finalement, puis une carte à huit couches.
Les prochains mois sont consacrés à la recherche d'un entrepreneur PCB et à l'attente de l'expédition souhaitée. L’assemblage de composants. Enfin, le branchement d’une alimentation de laboratoire et le tremblement du cœur lors du premier test complet.
Construction brique par brique.
Pendant environ 6000 heures.
Plus de 5 ans et demi de travail.
C'est juste assez ou tellement pour que le créateur dise avec conviction : Oui, je suis satisfait ! Et vous êtes satisfait de l'utilisation de solutions de conception propriétaires ?
Finalement, la calculatrice de Rafał Wiśniewski est une plaque imprimée à huit couches avec une taille impressionnante de 72 sur 50 centimètres. L'ensemble repose sur 477 circuits numériques de base de la famille TTL : portes logiques, buffers, multiplexeurs, décodeurs, bascules, compteurs, registres à décalage, diviseurs de fréquence, comparateurs, additionneurs et bien d'autres. De plus, il a été utilisé : 370 résistances, 7 échelles, 165 condensateurs, 1678 diodes de commutation, 270 transistors et plusieurs autres composants électroniques.
Le processeur de l'appareil interprète 59 instructions, chaque instruction peut contenir d'une à une douzaine de fonctions exécutives qui peuvent être bloquées par l'une des 40 fonctions conditionnelles. La mémoire RAM a une capacité de 396 bits et est basée sur 99 registres à décalage à quatre bits 74LS194. La mémoire ROM est de 3840 bits, c'est une mémoire à diodes avec une organisation de 16 par 240. Le calculateur dispose de 400 LED qui sont utilisées à diverses fins en mode standard et diagnostic. Il dispose également de 105 écrans LED, dont 65 sont des écrans de travail, tandis que les autres sont utilisés en mode diagnostic. Les boutons du clavier (33) sont rétroéclairés et réagissent à plusieurs dépendances en temps réel.
Le langage machine et les instructions qu'il contient, qui créent les algorithmes contrôlant le fonctionnement de l'appareil, sont créés pas Rafał Wiśniewski. Les algorithmes de calcul sont connus de ceux qui savent, la relation entre l'ajout, le déplacement et la comparaison de valeurs. Cependant, ils devaient être correctement convertis et modifiés pour s'adapter à l'appareil.
Il a également développé indépendamment la logique de contrôle qui crée tous les modules et circuits de l'appareil.
Tout est construit brique par brique.
Pendant presque 6 ans. Ou seulement moins de 6 ans ?
C'est 477 – le nombre de circuits intégrés utilisés a décidé le prix.
Le 15 avril de cette année, la juge du bureau des records, Monika Skinder, a officiellement confirmé : Rafał Wiśniewski a établi le record polonais du plus grand nombre de circuits intégrés dans un appareil fabriqué par ses soins et fonctionnant correctement. Les moments de la vérification en elle-même étaient passionnants, mais ils n'ont pas duré longtemps, tous les éléments ont été comptés du premier coup.
Actuellement, Rafał Wiśniewski aimerait pouvoir parler de son travail au plus grand nombre. Infectez votre enthousiasme pour la création de projets électroniques. Il voudrait montrer par son exemple que chaque personne qui aime son domaine et a un peu de talent, comme il le dit modestement, et il travaille dur sur ses compétences, est capable d'accomplir beaucoup.
Il suffit de trouver le chemin le plus approprié pour vous-même…
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.