+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 08-07-2022 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 7 min de lecture
Chaque électricien ou technicien électricien a besoin d’un certain groupe d’instruments de mesure, grâce auxquels il peut effectuer rapidement des mesures de base et des tests d’installations électriques. Selon les tâches des indicateurs de tension, des compteurs de résistance d’isolement et des paramètres RCD ou des multimètres plus universels sont utiles. L’offre de TME comprend tous les appareils mentionnés ci-dessus et de nombreux autres types d’appareils, dont les plus importants sont présentés ci-dessous.
Les détecteurs et testeurs disponibles sur le marché aujourd’hui sont pour la plupart équipés d’écrans LED ou LCD et de nombreuses fonctions et propriétés supplémentaires, telles que boîtier étanche IP65, large plage de tension détectée (12-1000V AC/DC), lampe de poche LED. En travaillant avec une installation électrique, la sécurité est d’une importance capitale, c’est pourquoi les indicateurs sont conformes aux exigences des catégories de sécurité élevées (CAT IV 600 V, CAT III 1000 V), ainsi qu’à la norme DIN EN 61243-3: 2010. Les fonctionnalités de ces dispositifs incluent la mesure du niveau de tension, le test de continuité, le contrôle de séquence de phase, le contrôle de polarité et, en cas de certains modèles, les tests RCD.
La communication avec des appareils mobiles ou des ordinateurs est la fonctionnalité utile. Il existe également des produits qui communiquent avec d’autres appareils, comme les compteurs multifonctions de paramètres électriques.
Les pinces multimètres sont idéales pour mesurer les grandeurs électriques, mais elles peuvent également être utilisées comme analyseurs à pince pour la qualité de l’alimentation ou la puissance. Selon les modèles, les mâchoires permettent de saisir des câbles de diamètre 40 voire 64 mm. Dans le cas des adaptateurs pour les pinces, le diamètre du conducteur mesuré peut aller jusqu’à 450 mm. Dans le même temps, les tailles de plus en plus petites des compteurs permettent de les utiliser également dans des espaces restreints (p.ex. tableaux de distribution). À l’aide de pinces ampèremétriques, nous pouvons capturer des valeurs minimales, maximales et également moyennes. L’option HOLD est une caractéristique importante. Parmi les éléments supplémentaires utiles, il convient de mentionner une lampe de poche ou une caméra thermique intégrée dans certains modèles, grâce à laquelle on peut facilement identifier un endroit où, par exemple, un élément de l’installation électrique surchauffe.
Comme il a été déjà mentionné, la sécurité est le critère essentiel du travail avec une installation électrique. Elle dépend en grande partie de l’état de l’isolation qui, en plus de protéger les usagers, affecte également le bon fonctionnement de l’installation. Les mesureurs de résistance d’isolement, grâce à une large plage de tension, sont utilisés non seulement pour les mesures dans les installations, mais aussi pour les moteurs électriques ou les transformateurs. D’habitude, ces appareils sont très compacts et offrent souvent la fonction de mémorisation et de transmission des résultats sans fil – cela permet de prévoir la consommation des travaux d’installation et de maintenance. Les mesureurs de résistance d’isolement modernes se caractérisent non seulement par une très large plage de mesure, mais également par de nombreuses fonctionnalités supplémentaires, telles que par exemple les limitations de courant ou la possibilité de mesurer la continuité de l’isolation dans les câbles multiconducteurs sans avoir à commuter manuellement les fils individuels.
Mesureurs de résistance chez TME
Les mesureurs de paramètres des interrupteurs RCD permettent de contrôler le bon fonctionnement de ces protections qui, comme l'isolation, ont un impact sur la protection des utilisateurs de l'installation et des appareils qui y sont connectés. Les mesureurs modernes de ce type peuvent faire face aux tests de tous les types d’interrupteurs (AC, A, B, ordinaires, sélectifs). Les mesureurs RCD peuvent également avoir des fonctions supplémentaires – identification des connexions incorrectes et des dommages aux conducteurs de protection, ils peuvent également tester la résistance de mise à la terre. De plus, les résultats de mesure peuvent être envoyés sur une tablette ou un PC.
Comme vous pouvez vous y attendre, cette catégorie comprend des appareils avec une large gamme d’applications, par exemple, nous allons mesurer la résistance d’isolement, vérifier les paramètres des RCD, l’impédance de ligne, la boucle de court-circuit, mesurer la tension True RMS, la fréquence, la séquence des phases, certains d’entre eux permettent également la mesure de la puissance et des harmoniques. Avec de tels appareils, nous sommes en mesure de réduire considérablement le nombre d’éléments dans la boîte à outils, car ils remplacent avec succès plusieurs autres compteurs. Cela vaut la peine d’envisager un tel achat, car les compteurs multifonctionnels économisent non seulement de l’espace, mais aussi du temps – les mesures sont effectuées avec un seul appareil et les coûts liés à l’étalonnage (bien que l’achat lui-même puisse s’avérer une dépense plus importante).
L’équipement de test et de mesure des paramètres des installations électriques est une partie importante de l’offre de TME. Ce vaste groupe d’appareils a été divisé en dix catégories clés, chacune ayant de nombreux sous-groupes différents. Chaque catégorie comprend des appareils assez simples et à prix abordables, ainsi que les plus avancés technologiquement, équipés de modules de communication et de fonctions constituant une sorte d’introduction à l’ère de l’Internet des objets (IoT) :
Cette catégorie comprend des produits de fabricants tels que Axiomet, Beha-Amprobe, Chauvin Arnaux, Fluke, Gossen Metrawatt, Peaktech, Sonel, Extech, Testo ou Uni-T et Weidmüller. On y retrouve, entre autres les indicateurs de tension classiques, les testeurs de continuité de câble, les détecteurs de tension sans contact (dispositifs à pince), les testeurs de batterie et les testeurs de batteries.
Il s’agit d’une catégorie beaucoup moins nombreuse qui comprend les produits des fabricants susmentionnés, ainsi que plusieurs autres. Tous ces appareils effectuent les mêmes indications – la séquence des phases et le sens de rotation du moteur. Les modèles particuliers diffèrent principalement par le type d’affichage (graphique / LED / LCD) et la fréquence de fonctionnement (2-1000Hz).
Ce sont des mesureurs de résistance d’isolement classiques, ainsi que des mégohmmètres qui effectuent de nombreuses autres mesures électriques. Ils se différencient par la gamme de mesure, la tension de mesure et le mode d’affichage de la mesure (analogique, bargraphe, graphique, sur afficheur LCD ou OLED).
Cette catégorie comprend plus d’une centaine de produits de l’offre, incl. par Kyoritsu, Beha-Amprobe, Chauvin Arnaux, Fluke, Sonel et de nombreux autres fabricants. Ces appareils, en plus de mesurer la résistance de la mise à la terre, peuvent avoir pour fonction de mesurer l’impédance, la tension et le courant de la boucle de court-circuit, ainsi que résistivité du sol.
L’offre de TME comprend des compteurs RCD fabriqués par Kyoritsu, Metrel, Peaktech, Uni-T et Sonel. En plus de mesurer le temps de déclenchement du RCD, ils mesurent également la tension, le courant, la fréquence du courant et, bien sûr, la valeur du courant de déclenchement des interrupteurs.
Il s’agit d’une vaste catégorie qui comprend des produits qui effectuent plusieurs mesures et tests électriques simultanément. La plupart des compteurs sont équipés d’un riche ensemble d’accessoires (sondes, supports, adaptateurs, etc.) et de modules de communication. Les compteurs multifonctionnels remplacent avec succès les spécialistes par de nombreux autres appareils, facilitant le travail, économisant du temps et de l’espace.
Consultez l’offre dans le catalogue
Les détecteurs constituent la base de tout équipement électrotechnique. Ils localisent sans contact le bois, les métaux, les câbles (connectés et non connectés à la tension), signalant leur présence sur des afficheurs ou avec des signaux sonores.
Il s’agit d’un groupe d’appareils techniquement avancés équipés principalement de modules de communication (Bluetooth, Ethernet, LAN, RS232, USB ou Wi-Fi) et effectuant l’analyse de la qualité de l’énergie, l’analyse de la puissance, l’enregistrement de l’énergie et la mesure de nombreux autres paramètres, avec la tension et l’intensité au premier plan. La plupart d’entre eux présentent leurs résultats sur des écrans TFT et LCD, certains d’entre eux sont des écrans tactiles.
Dans cette catégorie, nous pouvons choisir entre les enregistreurs de données fabriqués par les marques Extech, Fluke, Lascar et Kyoritsu. La plupart d’entre eux sont équipés d’interfaces USB et de la fonction de mesure de tension et de courant AC et DC.
Il existe actuellement deux produits dans cette catégorie – l’un de Peaktech et l’autre de Uni-T. Ce sont des compteurs numériques branchés sur une prise de raccordement classique, conçus pour une puissance maximale de 3,68kW et une fréquence de 45-65Hz. En mesurant directement, les deux appareils calculent les coûts énergétiques et présentent les résultats sur de petits écrans LCD.
Si vous faites vos premiers pas dans le monde de l’électronique et créez vos premiers circuits, Tech Master Event est le service que vous recherchez. Sur la plateforme, vous pouvez présenter vos propres projets et chercher l’inspiration dans les travaux des autres utilisateurs.
Tech Master Event c’est aussi un espace où vous trouverez de nombreuses compétitions pour les jeunes électroniciens du monde entier.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.