+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 23-11-2022 Date de mise à jour: 20-04-2026 🕒 7 min de lecture
En électrotechnique, la classe de protection est utilisée pour classer et identifier les appareils électriques (par exemple les appareils et les composants d’installation) par rapport aux mesures de protection existantes et à la protection contre les chocs électriques. Chaque classe a son propre symbole individuel qui devraient recherchés sur les appareils que nous achetons ou utilisons.
La protection contre les chocs électriques est destinée à minimiser les risques de blessures ou de décès causés directement ou indirectement par le courant électrique.
Il est si dangereux que nous ne détectons pas la présence de tension électrique tant que nous n’entrons pas en contact direct avec elle. Alors que, par exemple, le feu se manifeste par la lumière ou la fumée, rien ne nous manifeste l’avertissement contre le risque dû à l’électricité. La présence de tension ne peut être détectée que par le courant induit, et il est alors souvent trop tard pour réagir.
Selon les règles de protection contre les chocs électriques, qui s’appliquent à toutes les installations, réseaux et appareils électriques, les parties sous tension dangereuses ne peuvent pas être facilement accessibles, et les parties conductrices qui sont ou doivent être accessibles doivent être protégées :
Lors de la mise en œuvre de la protection contre les chocs électriques, il est tenu compte du fait que le risque de choc électrique est significativement affecté par :
Pour éviter un choc électrique dangereux pour une personne, les éléments suivants sont appliqués en même temps :
Habituellement, chacun de ces types de protection est mis en œuvre séparément, de différentes manières, mais il existe également des mesures de protection renforcées qui remplissent les deux tâches. Dans de tels cas, on parle de protection simultanée contre les contacts directs et indirects.
Les classes de protection pour tous les appareils électriques sont définies dans les normes DIN EN 61140 et PN-EN 61140:2005
Il existe quatre classes de protection pour les équipements électriques seules les classes I, II et III soient approuvées dans l’UE et dans d’autres pays industrialisés. Les symboles fournis pour les classes de protection pour identifier les équipements sont définis dans la norme IEC 60417. L’utilisation de mesures de protection dans différentes classes d’équipements électriques est décrite dans PN-EN 61140:2005
Symbole de la classe de protection I
Symbole de la classe de protection II
Symbole de la classe de protection III
Il est nécessaire de faire une distinction entre la classe de protection et le type de protection. La classe de protection décrit les moyens de protection contre les tensions dangereuses sur les parties tactiles qui ne sont pas sous tension de l’appareil, tandis que le type de protection détermine la protection des parties actives contre le contact, la pénétration de corps étrangers et d’eau, et la résistance aux chocs (ce que l’on appelle protection du boîtier)
Avec la classe de protection 0, la protection spéciale contre les chocs électriques n’existe, sauf l’isolation de base. Il n’y a pas de connexion au système de fil de protection et la protection est assurée uniquement par l’environnement de l’appareil. La classe de protection 0 n’a pas de symbole propre, car aucun marquage n’est utilisé pour cela. Dans de nombreux pays, dont l’Allemagne, il est interdit d’utiliser de tels appareils ou installations non protégés.
Pour les appareils de cette classe de protection, toutes les parties électriquement conductrices du boîtier sont reliées au système de conducteur de protection de l’installation électrique fixe, qui est au potentiel de la terre. Les appareils mobiles de la classe de protection I sont équipé d’un connecteur avec un protecteur contact ou un câble avec un conducteur de protection supplémentaire et une fiche de contact de protection. La connexion du fil de protection est conçue comme un contact avant, de sorte qu’il est le premier à s’établir lors de l’insertion de la fiche et le dernier à être déconnecté après son retrait. En plus de la décharge de traction mécanique, le câble de raccordement qui est inséré dans l’appareil doit être conçu de telle sorte qu’en cas de rupture du câble, le conducteur de mise à la terre soit le dernier à être déconnecté. Si un fil sous tension touche accidentellement un boîtier connecté à un fil de protection, un court-circuit se produit. La connexion du fil de protection du boîtier est dimensionnée de manière à ce qu’il n’y ait pas de tension de contact dangereuse en permanence sur le boîtier et que le disjoncteur de ligne, le fusible ou le disjoncteur différentiel est rapidement activé en coupant l’alimentation du circuit.
La mise à la terre classique avec des conducteurs PEN, qui se produit parfois encore dans les installations des bâtiments, rompt le concept de classe de protection I. Le fil PEN est un fil reliant le fil de protection (PE) et le fil neutre (N). Afin de connecter les prises, le fil neutre est connecté aux contacts du fil de protection des prises et ainsi la mesure de protection est annulée. Les coupures du conducteur PEN signifient également que les boîtiers de tous les appareils de la classe de protection I connectés au circuit approprié peuvent accepter des tensions dangereuses.
Les appareils de la classe de protection II ont une isolation renforcée ou double qui est égale à la tension d’isolation nominale entre les parties sous tension et en contact. Ils n’ont généralement pas de connexion avec le fil de protection. S’ils ont une surface électriquement conductrice ou des parties de contact conductrices, ils sont séparés des parties sous tension par une isolation renforcée ou double et ont un courant de contact ne dépassant pas 0,5 mA.
Les appareils mobiles de classe II ont généralement des fiches qui n’ont pas de connexion de fil de protection et qui n’ont pas de fil de protection. Ce sont des éléments de petits appareils électroménagers, des outils tels que des perceuses ou certains équipements électroniques.
Il convient de noter que si un câble avec un fil de protection est utilisé, il ne doit pas être connecté au boîtier et doit être traité comme un fil actif.
Les appareils de classe de protection III fonctionnent à très basse tension de sécurité (SELV) ou à très basse tension de protection (PELV). Les équipements de classe de protection III ne peuvent être connectés qu’à des sources d’alimentation SELV ou PELV. Ceux-ci comprennent, entre autres :
Les dispositifs de protection basse tension (PELV) ont une isolation renforcée ou double entre la connexion secteur et les parties basse tension – cependant, les circuits basse tension ou le boîtier peuvent être mis à la terre. La mise à la terre n’est pas utilisée pour des raisons de la sécurité mais pour des raisons de la compatibilité électromagnétique (émissions d’interférences, boucles de masse, protection ESD ). C’est la mise à la terre fonctionnelle. Des exemples de tels appareils sont les adaptateurs d’alimentation pour ordinateur portable ou les appareils audio.
Le niveau de protection IP est une norme internationale (EN 60529) qui définit la résistance des appareils électriques aux intempéries et leur protection contre l’accès aux parties dangereuses (par exemple sous tension). Outre le niveau de résistance aux déversements ou aux éclaboussures, qui est important dans de nombreuses applications, les codes IP indiquent le niveau de protection de l’utilisateur contre l’accès à des éléments non sécurisés de l’appareil ou à d’autres fonctionnalités.
Pour en savoir plus sur les niveaux de protection IP
Si vous êtes débutants dans le monde de l’électronique et créez vos premiers circuits, Tech Master Event est un site dont vous avez besoin. Cette plateforme vous permet de publier vos propres projets et chercher l’inspiration dans les travaux d’autres utilisateurs.
Tech Master Event c’est aussi un espace où vous trouverez de nombreux concours pour les jeunes ingénieurs électroniciens du monde entier.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.