+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Éléments passifs et actifs – exemples, fonctions et différences

Date de publication: 28-11-2022 Date de mise à jour: 20-04-2026 🕒 5 min de lecture

Chaque circuit électrique et électronique peut être constitué de nombreux composants plus petits. Ils peuvent remplir diverses fonctions, avoir des logements et des dimensions différentes, il existe de nombreuses différences, mais chacun des éléments peut être passif ou actif.

Élément passif ou actif ?

L’affectation d’un élément à la catégorie active ou passive dépend de son effet sur le signal électrique. Les composants passifs ne peuvent qu’absorber et stocker de l’énergie. D’autre part, les éléments actifs peuvent affecter les signaux électriques, en modifiant par exemple ses paramètres.

Éléments passifs – présentation

Résistances – éléments passifs

Résistances

Une résistance, également appelée résistance, est un exemple classique d’élément passif. Sa tâche est de limiter le courant circulant afin d’éviter d’endommager d’autres éléments, par exemple les LED. Cela signifie que la résistance ne fait que tirer de l’énergie, convertissant l’énergie excédentaire en chaleur sans affecter activement le signal électrique.

Résistances dans l’offre de TME

Fusible

Tous les types de fusibles, dont la tâche est de couper un circuit électrique lorsque trop de courant les traverse, sont également des éléments passifs. Ces parties très importantes des installations et équipements électroniques protègent l’utilisateur contre les chocs accidentels et les autres éléments du système contre les surtensions et les surcharges. Les fusibles diffèrent dans leur construction, mais le plus souvent, nous pouvons trouver des fusibles avec un fusible typique pour tous les types d’équipements. De tels éléments, comme les résistances, n’affectent pas le signal électrique, mais ne consomment de l’énergie que lorsque le circuit est activé et interrompu.

Condensateurs – éléments passifs

Condensateur

Les condensateurs sont aussi courants que les résistances. Leur tâche principale dans les circuits à courant continu est de collecter l’électricité. Sur la base de la définition des composants passifs, on peut dire sans aucun doute qu’un condensateur est un composant passif.

Condensateurs

Bobine

Une bobine est un élément inductif qui est en fait un enroulement enroulé sur un noyau (généralement un cylindre) mais il existe également des bobines sans noyau, appelées solénoïdes. La bobine d’induction est un autre composant électronique passif car elle n’affecte pas activement le signal électrique. Dans les circuits à courant continu, c’est un élément purement résistif, et dans le cas d’un courant pulsé non nul, il est caractérisé par une réactance c’est-à-dire un paramètre capacitif-inductif.

Bobines et bobines d’arrêt

Ferrites

Nous pouvons rencontrer des filtres en ferrite presque tous les jours. Ils sont le plus souvent montés sur des câbles d’alimentation ou de communication, type USB. La tâche de ce type de filtre est de supprimer les signaux haute fréquence indésirables. La ferrite peut également être considérée comme un élément passif, car elle pourrait être représentée comme une combinaison d’une bobine, d’un condensateur et d’une résistance, c’est-à-dire d’autres éléments passifs.

Ferrites chez TME

Potentiomètre

Les potentiomètres sont également des éléments passifs. Généralement, ce sont des résistances dans lesquelles la valeur de résistance peut être modifiée. Dans les potentiomètres, l’énergie excédentaire est convertie en chaleur.

Potentiomètres dans l’offre TME

Varistance

Une varistance peut être définie comme une résistance, avec une caractéristique de résistance non linéaire en fonction de la tension. Dans ces éléments bismuth-zinc, la résistance diminue avec l’augmentation de la tension, ils peuvent donc être utilisés comme éléments de protection contre les surtensions. Lorsqu’un tel phénomène se produit, la varistance absorbera toute l’énergie et (en brûlant) protégera l’appareil. Les varistances sont également des éléments passifs car elles ne consomment que de l’énergie.

Les varistances dans l’offre de TME

Photorésistance

Une photorésistance n’est rien de plus qu’une résistance dont la valeur de résistance dépend de la quantité de lumière qui tombe dessus. On peut immédiatement dire qu’il s’agit d’un élément passif, car il ressemble à une résistance classique et n’affecte pas activement le signal électrique.

Photorésistance dans l’offre de TME

Thermistance

Une autre résistance passive où la résistance dépend d’un autre paramètre, dans ce cas la température, est la thermistance. Cet élément est caractérisé par des caractéristiques de résistance non linéaires – il peut le changer sous l’influence de la température. Grâce à cela, il est souvent utilisé comme élément de protection contre une augmentation excessive de la température.

Thermistances dans l’offre de TME

Éléments actifs - exemples

Transistors – éléments actifs

Transistors

L’exemple classique d’un élément actif est le transistor. Cet élément semi-conducteur a une très large application en électronique mais du point de vue de sa nature de composant électronique, sa caractéristique la plus importante est la capacité d’amplifier les signaux électriques. Grâce à cela, nous pouvons le définir comme un élément actif.

Transistors dans l’offre de TME

Amplificateurs opérationnels

L’amplificateur opérationnel est un autre exemple de composant actif. Cette construction qui est l’un des éléments analogiques les plus populaires, est conçue pour amplifier la tension appliquée à l’entrée, de sorte que les amplificateurs puissent être classés comme éléments actifs.

Amplificateurs opérationnels chez TME

Bien sûr, la liste ne s’arrête pas là – les microprocesseurs et toutes sortes de processeurs peuvent également être considérés comme des éléments actifs parce qu’ils sont constitués de millions de transistors. Les tubes à vide rarement utilisés sont également des éléments actifs. Ils étaient utilisés avant l’invention des transistors pour contrôler et amplifier les signaux électriques.

Êtes-vous intéressé par l’électronique ? Visitez Tech Master Event

Si vous êtes débutants dans le monde de l’électronique et créez vos premiers circuits, Tech Master Event est un site dont vous avez besoin. Cette plateforme vous permet de publier vos propres projets et chercher l’inspiration dans les travaux d’autres utilisateurs.

Tech Master Event c’est aussi un espace où vous trouverez de nombreux concours pour les jeunes ingénieurs électroniciens du monde entier.

 

Visitez Tech Master Event

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI