+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+320 000 clients de 150 pays
Date de publication: 25-10-2023 🕒 13 min de lecture
Les technologies « manuelles » de fabrication de PCB ne sont pas réservées uniquement aux amateurs : elles sont également utilisées par les professionnels et les petites usines de production, notamment dans le domaine du prototypage de circuits imprimés.
Les stratifiés sont le matériau de base pour la production de circuits imprimés (PCB).
Les technologies de production de circuits imprimés les plus répandues sont le fraisage CNC et la gravure chimique.
Le fraisage CNC offre une grande précision et une grande résistance mécanique au circuit imprimé.
La gravure traditionnelle utilise une réaction chimique pour enlever le cuivre, mais nécessite une couche protectrice précise.
La technologie de phototransfert permet d'obtenir une précision professionnelle même à domicile.
Les laminés photosensibles permettent un transfert très précis de l'image du circuit.
Des laminés spéciaux sont disponibles, par exemple. avec une couche d'aluminium pour la dissipation de la chaleur.
Les circuits imprimés universels accélèrent le prototypage grâce à des pistes et des champs de soudure prêts à l'emploi.
Les cartes de contact permettent un prototypage rapide sans soudure.
Les produits TME s'adressent aux professionnels et aux amateurs, professionnels et amateurs de l'électronique.
L’offre de TME s’adresse aussi bien aux grandes entreprises qu’aux petites usines de production ou de services, ainsi qu’aux élèves, étudiants et même amateurs. Tous ces groupes apprécieront certainement le large choix de cartes PCB universelles, de stratifiés et d’autres produits pour le prototypage d’appareils électroniques.
Dans cet article, nous abordons des sujets suivants :
Avantages des plaques photosensibles et méthode de photo transfert
Planches à pain dans les applications éducatives et professionnelles
Les cartes de circuits imprimés simples sont fabriquées à l’aide de plaques, c’est-à-dire de panneau de matériau (généralement du verre époxy) recouvertes en usine d’une couche uniforme de cuivre. Les chemins, les plots de soudure et autres éléments PCB sont réalisés en retirant la couche conductrice –chimiquement ou mécaniquement. La première technologie est ce qu’on appelle gravure (nous en parlerons plus dans un instant), la seconde implique l’utilisation d’une machine CNC. Dans ce dernier cas, une fraiseuse à commande numérique enlève le cuivre de manière à laisser une image PCB préparée par ordinateur sur la surface de la plaque. Pour ce traitement, nous avons besoin d’un matériau de dimensions appropriées – un stratifié plus épais sera le choix optimal car il garantira la tolérance en termes de profondeur de fraisage et maintiendra également la résistance mécanique (même si le traitement est effectué des deux côtés). Les produits disponibles dans le catalogue TME ont une épaisseur allant jusqu’à 2,4 mm, les clients trouveront donc certainement ici les articles qui répondent à leurs besoins.
Pour effectuer la gravure il est nécessaire d’utiliser les réactions chimiques pour graver les PCB. L’une des méthodes les plus populaires est l’oxydation du cuivre à l’aide de persulfate de sodium. Avant l’immersion dans la solution, l’image du circuit en cours de réalisation est appliquée sur la carte à l’aide d’une substance insoluble qui protège les fragments métalliques du contact avec l’agent de gravure.
Il existe plusieurs technologies pour appliquer une couche protectrice. Dans des conditions totalement amateurs, le transfert de toner issu de l’impression laser est utilisé. Parfois (dans le cas des circuits les plus simples) il suffit de tracer les chemins manuellement à l’aide d’un stylo spécial. Toutes les deux méthodes peuvent donner des résultats satisfaisants, mais leur précision est limitée. N’importe quelle plaque peut être utilisée pour un tel travail (même celle de 0,6 mm), mais il est nécessaire de faire attention à l’épaisseur de la couche de cuivre (des produits sont disponibles avec cette valeur allant de 18 µm à 105 µm). Plus la couche métallique est solide, plus le processus de gravure prendra du temps, et une immersion à long terme dans la solution peut entraîner des dommages (« gravure ») des plus petites parties de l’image, par exemple des chemins étroits.
Les composants électroniques sont de plus en plus petits et certains éléments ne sont disponibles que dans des boîtiers CMS (SMD). Aujourd’hui, non seulement les fabricants d’appareils électroniques, mais aussi les simples amateurs veulent réaliser des circuits précis avec une tolérance de plusieurs dizaines, voire plusieurs micromètres. C’est pourquoi la technologie de transfert de photo est de plus en plus populaire, elle permet d’obtenir des résultats presque professionnels – mais sans utiliser de machines spécialisées.
Le photo transfert ne fait pas référence à la méthode de production des PCB (les chemins sont obtenus par gravure, comme décrit ci-dessus) – mais plutôt à la technologie consistant à appliquer une couche protectrice sur la plaque. Tout d’abord, le cuivre est recouvert d’une substance photosensible (vernis) durcie à la lumière ultraviolette (UV). La surface ainsi préparée est recouverte d’une feuille transparente sur laquelle est imprimée une image négative du circuit (il est conseillé de la rendre aussi sombre que possible) et soumise à une exposition. Dans les zones non imprimées, le vernis recouvrant la couche métallisée durcit, tandis que dans d’autres zones il est lavé après immersion dans le révélateur (des révélateurs sont disponibles dans notre offre de produits chimiques, par exemple UNI-DEV-22G). À partir de ce moment, le procédé est identique à celui décrit ci-dessus : la carte est plongée dans une solution oxydante qui élimine le cuivre du stratifié (sauf aux endroits protégés par du vernis). Ensuite, la couche protectrice est lavée avec de l’alcool isopropylique ou de l’acétone.
Une façon d’obtenir une couche photosensible sur un PCB est de la réaliser soi-même ; il existe des moyens spéciaux à cet effet. Mais vous pouvez également acheter dans le catalogue TME des plaques prêtes à l’emploi sur lesquels une substance photosensible a été appliquée à la machine. De tels produits vous permettent d’obtenir les meilleurs effets reproductibles (grâce à une couverture uniforme avec un vernis avec une concentration strictement contrôlée). Le revêtement est protégé de la lumière par une feuille détachable, de sorte que les produits peuvent être stockés plus longtemps et traités mécaniquement avant utilisation. De tels tableaux sont disponibles dans de nombreux formats : de 100x50 mm à 300x210 mm, soit la taille réelle d’une feuille A4.
Il convient de souligner que l’offre de plaques est très diversifiée. En plus des dimensions jusqu’à 610 x 457 mm et des variantes cuivrées simple et double face, des articles plus spécialisés sont également disponibles. Alors que la plupart des cartes sont fabriquées à partir de FR4 (une combinaison ignifuge de résine époxy et de fibre de verre), produits sélectionnés sont conçus pour des circuits haute puissance et une meilleure dissipation thermique : ils contiennent une couche d’aluminium. L’assortiment comprend également des plaques sans cuivre, utilisées comme matériaux d’isolation et de construction et pour la production de circuits non standard.
Les plaques sont utilisées dans la phase finale du prototypage, par exemple pour tester le circuit conçu. Parfois, elles sont utilisées pour produire une ou plusieurs pièces d’un appareil – par exemple s’il s’agit d’un circuit sur mesure avec une fonctionnalité très spécifique. Pendant ce temps, lors de la planification de circuits, de la réalisation de projets privés ou du test de solutions de conception, l’étape de production des PCB peut être complètement exclue.
Les PCB universels sont des plaques avec des chemins droits (ou uniquement des plots de soudure) et des trous percés selon un pas standard (généralement 2,54 mm). Elles permettent de fixer et de souder des composants électroniques et facilitent la création du circuit. Dans le cas de cartes comportant des rangées de champs connectés, les chemins sont découpés avec un couteau ou un alésoir. En ce qui concerne les PCB comportant uniquement des trous et des plots de soudure, les connexions sont créées par pontage avec de la soudure.
Parce que ces types de carreaux sont, par nature, régulièrement perforés, et souvent également constitués de papier dur (non FR4) leur dimension peut être ajustée à vos besoins par découpe et cassage, ce qui rend le travail beaucoup plus rapide. Il convient toutefois de noter que les cartes universelles sont disponibles dans de nombreuses tailles différentes, souvent avec des trous de montage fabriqués à la machine, donc très probablement leur usinage ne sera pas du tout nécessaire.
Une carte fonctionnant comme adaptateur, conçue pour fonctionner avec divers systèmes CMS.
Un type spécial de cartes prototypes sont les multi-adaptateurs, qui contiennent des champs pour le montage de composants dans un boîtier spécifique. Ils facilitent, entre autres : le prototypage utilisant des composants montés en surface, notamment des circuits intégrés comportant de nombreuses broches, tels que des multiplexeurs, des pilotes ou des microcontrôleurs. Ils sont fabriqués de manière à ce que chaque champ SMT soit connecté à au moins un trou THT, auquel vous pouvez facilement souder des fils ou un connecteur à broches.
La méthode la plus rapide pour démontrer et prototyper des circuits est proposée par les planches à pain. Ce sont des corps plats en plastique. Ils ont des trous sur le dessus disposés dans une trame standard de 2,54 mm, adaptés pour l’intégration d’éléments THT typiques. Des contacts métalliques longitudinaux sont placés sous les trous, qui assurent la communication entre tous les points des rangées individuelles (chaque rangée possède un ensemble de contacts distinct). Les champs disposés sur les côtés de la carte restent court-circuités sur toute la longueur de la colonne car ils sont destinés à servir de chemins de puissance partagés par de nombreux composants. Cette disposition permet de réaliser des circuits (même complexes) sans utiliser d’outils. Tout ce dont vous avez besoin, ce sont des composants THT et des câbles de connexion. Certains produits sont livrés avec de tels connecteurs.
TME propose un large choix de planches à pain – du plus petit (100 pôles) au grand modèle (3200 pôles) placé sur une base lestée et blindée et dotée de trous destinés au montage de fiches banane (ce qui facilite le branchement de l’alimentation). Ces types de produits constituent un excellent accessoire éducatif, et permettent d’expérimenter librement l’électronique. Cependant, ils sont également volontiers utilisés par des professionnels – par exemple pour effectuer un test rapide d’une solution de conception ou pour créer un circuit de remplacement temporaire. En plus des différentes tailles, les carreaux peuvent également différer par leurs couleurs. De plus : les modèles sélectionnés sont construits de manière modulaire, ce qui leur permet d’être combinés dans des surfaces plus grandes.
Comment fabriquer un prototype de circuit imprimé ?
Un prototype de circuit imprimé peut être fabriqué de plusieurs façons. Les méthodes les plus courantes sont le fraisage CNC, la gravure chimique classique ou la technologie de phototransfert. À l'aide d'une fraiseuse CNC, un outil à commande numérique enlève la couche de cuivre, laissant les pistes du circuit. La gravure chimique consiste à appliquer une couche protectrice sur le stratifié, le laminé est ensuite immergé dans une solution chimique qui élimine la couche de cuivre non protégée, qui élimine le cuivre non protégé. La technologie de phototransfert utilise un vernis photosensible et une exposition à la lumière UV, ce qui permet d'obtenir une image très précise du circuit, même à domicile.
Qu'est-ce qu'un stratifié FR-4?
Le stratifié FR-4 est l'un des matériaux les plus couramment utilisés dans la production de circuits imprimés (PCB). Il se compose principalement de fibres de verre et de résine époxy, qui lui confère une grande résistance aux flammes (FR signifie "flame retardant"). FR-4 un bon rapport résistance/poids, une bonne isolation électrique et une bonne stabilité thermique, ce qui en fait un choix idéal pour les applications électroniques standard.
Quelle est la différence entre un circuit imprimé prototype et un circuit imprimé standard ?
Les circuits imprimés prototypes sont principalement utilisés pour tester de nouvelles conceptions électroniques avant qu'elles ne soient produites en série. Ils sont souvent fabriqués à l'unité ou en petits lots, cela permet des corrections rapides et l'optimisation de la conception. Les circuits imprimés standard sont produits en plus grandes quantités et selon une conception prédéterminée, qui a été minutieusement testée et optimisée pour la production en série.
Quels sont les avantages des circuits imprimés ?
Les circuits imprimés à contact permettent le prototypage rapide de circuits électroniques sans soudure. Leurs principaux avantages sont la simplicité d'utilisation, la réutilisation et la modification immédiate du circuit par simple changement de composants. Ils sont particulièrement utiles dans l'enseignement, mais également utilisés par les professionnels pour tester des concepts de circuits initiaux, ce qui accélère considérablement le travail de conception.
L'épaisseur du circuit imprimé a-t-elle une importance ?
Oui, l'épaisseur du stratifié est un facteur important dans la conception et la fabrication des circuits imprimés. Les épaisseurs de stratifié standard vont de 0,6mm à 2,4mm. Un stratifié plus épais offre une plus grande résistance mécanique et une plus grande tolérance lors de l'usinage (par ex. fraisage). Les stratifiés plus minces, en revanche, peuvent être préférés pour des applications, lorsque la minimisation des dimensions est importante ou que la flexibilité est requise, telles que. circuits flexibles.
Quelle méthode de prototypage de circuits imprimés dois-je choisir pour les circuits CMS de précision ?
Pour les circuits de précision avec des composants CMS, il est recommandé d'utiliser la technologie du phototransfert. Elle permet d'obtenir une très grande précision des tracés, une précision pouvant aller jusqu'à plusieurs micromètres, cette précision est essentielle pour les circuits miniatures montés en surface. Les laminés enduits photosensibles sont disponibles sous forme de produits finis, qui permettent la fabrication domestique ou professionnelle de circuits de précision sans équipement spécialisé.
Les stratifiés en aluminium présentent-ils des avantages par rapport aux stratifiés classiques ?
Les stratifiés en aluminium sont particulièrement adaptés, où une dissipation efficace de la chaleur est importante, tels que. les systèmes à haute puissance, l'éclairage par LED, ou l'électronique automobile. La couche d'aluminium agit comme un dissipateur thermique, améliorant l'efficacité thermique du circuit. Par rapport aux stratifiés conventionnels (par ex. FR-4), l'aluminium offre une meilleure stabilité thermique et prolonge la durée de vie des circuits électroniques, fonctionnant dans des environnements thermiques difficiles.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.