+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Qu’est-ce Power over Ethernet ?

Date de publication: 22-08-2024 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 4 min de lecture

L’alimentation PoE (en anglais Power over Ethernet) est une technologie qui permet à la fois la transmission de données et l’alimentation des appareils à l’aide d’un seul câble Ethernet, communément appelé paire torsadée. Grâce à l’utilisation d’un seul câble pour la transmission des données et l’alimentation, il est possible de gérer les périphériques réseau plus efficacement et la solution vous permet d’atteindre des endroits où il ne serait pas possible d’alimenter l’appareil avec des méthodes standard.

Comment fonctionne l’alimentation PoE ?

Un câble Ethernet se compose de 8 fils disposés en quatre paires torsadées. Le courant dans PoE, en fonction du mode d’alimentation et de la norme de fonctionnement, est transmis via différentes paires de fils dans un câble à paire torsadée. Pour construire une installation PoE, vous avez besoin de plusieurs éléments de base tels que :

  • Câble Ethernet (paire torsadée) – généralement des câbles Cat5, Cat5e, Cat6 ou plus récents sont utilisés.

Câbles Ethernet

  • Équipement PSE (en anglais Power Sourcing Equipment) – un appareil qui permet d’alimenter les périphériques réseau via un câble à paire torsadée. Il est responsable du lancement et de la gestion du processus d’alimentation électrique des appareils de réception (PD). Les principaux types de PSE sont les commutateurs PoE (commutateurs réseau avec fonctionnalité PoE intégrée et les injecteurs PoE (appareils qui ajoutent de l’alimentation à un câble Ethernet lorsque le commutateur réseau ne prend pas en charge PoE). Les injecteurs sont placés entre le commutateur et l’appareil PD.

Alimentations et répartiteurs PoE

  • Équipement PD (en anglais Powered Devices) – un appareil de réception auquel l’alimentation est envoyée via un câble Ethernet et un appareil PSE. Des exemples d’appareils PD incluent les caméras IP, les téléphones VoIP, les capteurs et les appareils IoT.

Quelles sont les normes PoE ?

La technologie Power over Ethernet (PoE) comprend différents types qui déterminent la quantité d’énergie qui peut être fournie aux appareils alimentés (Powered Devices) via un câble Ethernet à l’aide d’un appareil PSE. Principaux types d’alimentation PoE :

  • Norme 802.3af (PoE, type 1) – cette norme permet de fournir jusqu’à 15,4 W de puissance au port Ethernet du périphérique PSE, ce qui se traduit par 12,95 W de puissance minimale dans le périphérique PD. L’alimentation peut être transmise via deux paires de fils (paires 1-2 et 3-6) dans un câble Ethernet min. Cat3. Il fonctionne selon deux modes : A (endspan) et B (midspan).
  • Norme 802.3at (PoE+, type 2) – cette norme permet de fournir jusqu’à 30 W de puissance au port Ethernet de l’appareil PSE, ce qui se traduit par 25,5 W de puissance minimale en l’appareil PD. La puissance est transmise de la même manière que dans le cas de la norme 802.3af, à l’aide de deux paires de fils. Un câble Ethernet de min. Cat 5. Fonctionne en deux modes : A (endspan) et B (midspan).
  • Norme 802.3bt (PoE ++) – Il s’agit de la dernière norme d’alimentation PoE qui introduit de plus grandes options d’alimentation. Il en existe deux types :

a. Norme 802.3bt (PoE ++, type 3) – cette norme permet de fournir jusqu’à 60 W de puissance au port Ethernet de l’appareil PSE, ce qui se traduit par 51 W de puissance minimale dans l’appareil PD. Il fonctionne en mode A et B et permet également d’alimenter l’appareil en mode 4 paires, en utilisant tous les fils du câble Ethernet. Un câble Ethernet de min. Cat 5.

b. Norme 802.3bt (PoE ++, type 4) – cette norme permet de fournir jusqu’à 100 W de puissance au port Ethernet de l’appareil PSE, ce qui se traduit par 71 W de puissance minimale dans l’appareil PD. Alimente les appareils uniquement en mode 4 paires. Un câble Ethernet de min. Cat 5. Switch PoE Ethernet

Quels sont les modes de fonctionnement PoE ?

De par le principe de fonctionnement, on peut distinguer plusieurs modes de fonctionnement principaux lors de l’utilisation d’installations Power over Ethernet (PoE) :

  1. Mode A (en anglais Mode A) – dans un mode connu sous le nom d’Endspan, l’alimentation et les données sont transmises à l’aide des mêmes paires de câbles Ethernet (paires de fils 1-2 et 3-6).
  2. Mode B (en anglais Mode B) – un mode connu sous le nom de Midspan, l’alimentation et les données sont envoyées via des fils séparés, ce qui permet de séparer les signaux de données des signaux d’alimentation (paires de fils 4-5 et 7-8 destiné à l’alimentation électrique).
  3. Mode 4-paires (en anglais 4-Pair Mode) – un mode dans lequel les 4 paires de fils sont destinées à la transmission de puissance, ce qui vous permet d’augmenter la quantité de puissance disponible pour l’appareil PD.

Qu’est-ce que PoE passif ?

Le PoE passif est une forme de transfert d’énergie via un câble Ethernet qui n’utilise pas les protocoles de négociation d’alimentation standard trouvés dans les normes PoE telles que 802.3af, 802.3at ou 802.3bt. Avec le PoE passif, l’alimentation est fournie à un niveau de puissance constant, quels que soient les besoins de l’appareil, ce qui signifie aucune détection automatique ni négociation de puissance. L’absence de procédures de négociation standard signifie qu’il existe un risque que l’appareil PD soit trop ou pas assez alimenté, ce qui pourrait entraîner des dommages ou un dysfonctionnement de l’appareil. Le PoE passif est parfois utilisé dans des cas spécifiques où une solution simple et peu coûteuse est requise pour alimenter des appareils qui ne nécessitent pas d’ajustement dynamique de la puissance. Cependant, en raison des risques potentiels et du manque de compatibilité standard, la prudence est recommandée et un examen approfondi des exigences de l’appareil et des spécifications PoE avant utilisation.

Ensembles de câbles passifs

Quels sont les avantages de PoE?

Les principaux avantages de l’utilisation d’installations Power over Ethernet (PoE):

  • Élimination des câbles d’alimentation supplémentaires – PoE élimine le besoin de câbles d’alimentation séparés pour les appareils, ce qui simplifie considérablement l’installation du réseau.
  • Simplicité et prix – L’installation PoE peut être rentable car elle élimine le besoin d’installer des prises électriques et des câbles d’alimentation supplémentaires.
  • Compatibilité grâce aux normes internationales – PoE est conforme aux normes internationales, ce qui garantit la compatibilité entre les appareils de différents fabricants.
  • Gestion de l’alimentation – PoE permet la gestion de l’alimentation à distance des appareils via des commutateurs PoE, vous permettant de surveiller et de contrôler plusieurs appareils à partir d’un seul endroit. Cela facilite à son tour le diagnostic des problèmes et l’optimisation de la consommation d’énergie.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

rightColumnPicture rightColumnPicture

VOIR AUSSI