+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Fréquence est une grandeur physique qui indique le nombre de répétitions d’un phénomène périodique par unité de temps. Dans le Système international (SI), elle s’exprime en hertz (Hz), un hertz correspondant à un cycle complet par seconde. Ce concept est utilisé dans de nombreux domaines techniques et scientifiques, tels que la physique, l’électrotechnique, l’acoustique ou les télécommunications, et constitue un paramètre fondamental pour décrire les vibrations, les ondes et les signaux.
Dans le contexte des ondes électromagnétiques, la fréquence définit la rapidité avec laquelle varient les champs électrique et magnétique dans le temps, ce qui influence directement la longueur d’onde et les caractéristiques de propagation. Dans les circuits électroniques, la fréquence décrit le rythme de variation de la tension ou du courant, ce qui est essentiel pour le fonctionnement des générateurs, filtres, oscillateurs et systèmes de transmission de données. En acoustique, la fréquence correspond au nombre de vibrations d’une source sonore dans le temps et est directement liée à la hauteur perçue du son par l’oreille humaine.
Le concept de fréquence intervient également dans l’analyse des signaux, où il permet de représenter un signal dans le domaine fréquentiel à l’aide de la transformée de Fourier. Cela permet d’identifier les composantes dominantes et d’évaluer le contenu spectral, avec des applications en diagnostic, en communication et en traitement numérique de l’information. Dans les systèmes automatisés, la fréquence fait également référence à la vitesse de fonctionnement des composants de commande et d’exécution, influençant la dynamique et la précision du système.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.