+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Hertz (Hz) - définition

Herc (Hz) est une unité de mesure de fréquence dans SI, désignant le nombre de fois qu'un phénomène cyclique donné se répète en une seconde. Elle doit son nom au physicien allemand Heinrich Hertz, qui fut le premier à confirmer expérimentalement l'existence des ondes électromagnétiques prédites théoriquement par Maxwell. Un hertz signifie un cycle par seconde (1 Hz = 1/s), et l'unité est utilisée dans tous les domaines de la science et de la technologie liés aux mouvements périodiques, aux vibrations et aux ondes.

Dans le domaine du génie électrique et de l'électronique, le hertz est utilisé pour décrire la fréquence des tensions alternatives, des signaux numériques, des vibrations résonnantes ou de la synchronisation des systèmes à microprocesseur. Par exemple, le réseau électrique européen fonctionne à 50 Hz, ce qui signifie que la tension change de polarité 50 fois par seconde. Dans les systèmes informatiques, la fréquence d'horloge d'un processeur est exprimée en mégahertz (MHz) ou en gigahertz (GHz), ce qui indique le nombre d'opérations pouvant être effectuées par unité de temps.

En acoustique , le hertz détermine la hauteur du son, qui est la fréquence de vibration des molécules d'air perçue par l'oreille humaine. Dans les communications et l'ingénierie radio, détermine la position des canaux de transmission dans le spectre électromagnétique, des multiples de l'unité hertz étant souvent utilisés, tels que le kilohertz (kHz), le mégahertz (MHz) ou le gigahertz (GHz), correspondant respectivement à des milliers, des millions ou des milliards de cycles par seconde.

La fréquence est une grandeur fondamentale dans l'analyse des signaux, la conception des filtres, les systèmes de modulation, la mesure des vibrations et dans tous les domaines où se produisent des processus variables dans le temps. Le hertz en tant qu'unité facilite l'expression et la comparaison sans ambiguïté de ces phénomènes sur une échelle de temps.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI