+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Inductance est une grandeur physique qui décrit la capacité d’un circuit électrique (ou d’une partie de celui-ci) à générer une force électromotrice (f.é.m.) en réponse à une variation du courant électrique. Ce phénomène découle de la loi de l’induction électromagnétique de Faraday et se manifeste par la production d’une tension qui s’oppose aux changements du courant. L’inductance mesure ainsi la résistance du circuit aux variations dynamiques du courant, et s’exprime en henrys (H).
Dans le cas des composants passifs, comme les bobines d’induction, l’inductance dépend de plusieurs facteurs : la géométrie de l’enroulement, le nombre de spires, la nature du matériau magnétique du noyau et la disposition des conducteurs. Plus l’inductance est élevée, plus l’effet de retardement des variations du courant est marqué. Cela revêt une importance particulière dans les circuits en courant alternatif, où l’inductance influence la réponse fréquentielle et le déphasage entre tension et courant. On y observe notamment la réactance inductive, qui augmente proportionnellement à la fréquence.
L’inductance peut également être mutuelle, lorsqu’un changement de courant dans un circuit induit une tension dans un autre. Ce principe est utilisé dans les transformateurs et les dispositifs de couplage magnétique. De telles applications sont au cœur du fonctionnement d’un grand nombre de systèmes électroniques et énergétiques : convertisseurs, filtres, circuits résonants, alimentations sans fil, etc. Dans les systèmes numériques à haute fréquence, même l’inductance des fils et connexions peut affecter l’intégrité du signal, nécessitant une prise en compte rigoureuse dans les conceptions.
Au-delà de l’électronique, l’inductance joue un rôle dans les capteurs, les entraînements électromécaniques, les équipements de diagnostic ou les instruments de mesure. En ingénierie électrotechnique, la détermination et la maîtrise précises de l’inductance sont essentielles pour garantir la stabilité, l’efficacité énergétique et la compatibilité électromagnétique des systèmes.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.