+1 500 000 produits offerts
6000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
ROM (Read-Only Memory) est un type de mémoire semi-conductrice non volatile, destinée au stockage de données qui ne changent pas lors du fonctionnement normal de l’appareil. Contrairement à la mémoire RAM, le ROM conserve les informations enregistrées même après la coupure de l’alimentation, ce qui la rend particulièrement utile pour le stockage permanent du code de démarrage (firmware), des tables de configuration ou des procédures système de base.
La caractéristique principale de la mémoire ROM est la possibilité de lecture seule des données en mode de fonctionnement standard du système. L’écriture dans le ROM, lorsqu’elle est possible, s’effectue uniquement durant le processus de fabrication ou par des procédures et dispositifs spéciaux. Cependant, il existe des variantes de ROM permettant une programmation limitée : PROM (Programmable ROM), EPROM (Erasable Programmable ROM) et EEPROM (Electrically Erasable Programmable ROM). Ces variantes autorisent la modification du contenu dans des conditions spécifiques tout en garantissant la permanence des données.
Le ROM joue un rôle clé dans l’architecture des ordinateurs et des dispositifs numériques, constituant la base du fonctionnement des systèmes embarqués, des contrôleurs, des systèmes BIOS et de nombreux autres composants. Grâce à sa fiabilité et sa résistance aux modifications accidentelles du contenu, il assure la stabilité du fonctionnement des systèmes ainsi que la sécurité des logiciels essentiels. La structure de la mémoire ROM peut être basée sur des circuits masqués (mask ROM), programmables lors de la production, ou sur des solutions plus flexibles permettant la mise à jour du logiciel par l’utilisateur.
D’un point de vue technique, le ROM est constitué d’une grille de cellules mémoire où la présence ou l’absence d’une connexion conductrice correspond à l’écriture d’un bit logique un ou zéro. Les solutions modernes permettent d’intégrer la mémoire ROM directement aux circuits intégrés, ce qui améliore l’efficacité énergétique et réduit le volume physique des dispositifs. Le ROM est un élément crucial des systèmes nécessitant un fonctionnement stable et l’invariabilité des données indépendamment de l’état de l’alimentation.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.