+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Suivi GPS

Date de publication: 15-11-2024 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 5 min de lecture

Le suivi GPS peut être très utile. Il permet de suivre, par exemple, un drone ou d'autres véhicules. Découvrez comment créer un émetteur GPS en utilisant Arduino MKR.

Matériel nécessaire :

Qu'est-ce que la série MKR d'Arduino ?

La série Arduino MKR est une gamme de cartes microcontrôleurs puissantes et compactes, conçues pour les projets IoT (Internet des objets). Elles offrent diverses options de connectivité, notamment WiFi, Bluetooth et LoRa, permettant une communication fluide avec d'autres appareils et le réseau.

Malgré leur petite taille, les cartes MKR offrent une capacité de calcul impressionnante, ce qui les rend idéales pour des applications comme l'automatisation de la maison et la surveillance de l'environnement. Grâce à leur facilité d'utilisation et au soutien important de la communauté, la série MKR est un choix populaire tant pour les amateurs que pour les professionnels.

Qu'est-ce que le module MKR GPS ?

L'Arduino MKR GPS Shield est un accessoire qui ajoute des fonctionnalités GPS aux cartes Arduino MKR. Il utilise le module GPS u-blox SAM-M8Q pour fournir des données de localisation précises, en se connectant à plusieurs systèmes satellites tels que GPS, GLONASS, Galileo et BeiDou.

Le Shield communique avec la carte MKR via les interfaces I2C et UART et dispose d'un connecteur d'antenne interne et externe pour une meilleure réception du signal.

Conçu pour une faible consommation d'énergie, il est idéal pour les projets alimentés par batterie, comme le suivi de véhicules, les drones et la navigation en extérieur. Prise en charge par les bibliothèques Arduino, il permet de récupérer facilement les données GPS pour des applications de suivi de localisation et de synchronisation de l'heure.

Exemple de projet :

Tout d'abord, nous allons tester le GPS Shield en exécutant le projet d'exemple "GPSLocation" de la bibliothèque Arduino_MKRGPS.

Étape 1 :

Ouvrez l'IDE Arduino et installez la bibliothèque Arduino_MKRGPS. Pour cela, cliquez sur « Gérer les bibliothèques… » dans le menu des outils.

Étape 2 :

Recherchez « Arduino_MKRGPS » dans le gestionnaire de bibliothèques d'Arduino et installez la dernière version.

Étape 3 :

Ouvrez le projet d'exemple appelé "GPSLocation" et compilez-le pour votre carte Arduino MKR.

Étape 4 :

Connectez le module MKR GPS à la carte Arduino MKR WIFI 1010 à l'aide des câbles fournis.

Ensuite, connectez l'Arduino à votre ordinateur à l'aide du câble USB.

Vous pouvez maintenant téléverser le code d'exemple sur votre carte.

Étape 5 :

Ouvrez le moniteur série. Après avoir redémarré l'Arduino en appuyant sur le bouton de réinitialisation, vous devriez voir ce résultat.

Le module GPS fournit des données actuelles de latitude et de longitude, ainsi que l'altitude, la vitesse et le nombre de satellites disponibles.

Idées pour d'autres projets avec le MKR GPS Shield :

1. Système de suivi de véhicules

Un système de suivi de véhicules avec Arduino MKR GPS Shield peut vous aider à savoir où se trouve votre voiture ou vélo. En plaçant le GPS Shield dans le véhicule et en le connectant à un module de réseau mobile, le système peut envoyer des mises à jour de position sur votre téléphone ou un serveur distant, vous permettant de suivre la route actuelle de votre véhicule.

Vous pouvez également configurer des notifications qui vous avertissent si le véhicule quitte une zone définie, augmentant ainsi la sécurité. Ce système est utile pour la gestion de flottes et peut faciliter le repérage rapide en cas de vol.

2. Navigation de drones

Ajouter l'Arduino MKR GPS Shield à un drone améliore sa capacité à voler de manière autonome. Grâce aux données GPS, le drone peut suivre une route précise, ce qui est idéal pour des tâches telles que la cartographie, la surveillance ou la livraison de colis.

Le GPS aide le drone à déterminer précisément sa position, à éviter les obstacles et à rester sur sa trajectoire. La fonction de retour au point de départ est également plus fiable lorsque le drone perd la connexion ou que la batterie est faible.

Cette configuration peut inclure des fonctions telles que le maintien d'une altitude et d'une vitesse spécifiques, rendant le système de navigation du drone très fiable pour couvrir de grandes zones.

3. Dispositif de localisation personnel

Un dispositif de localisation personnel avec Arduino MKR GPS Shield peut offrir une sécurité supplémentaire aux touristes, voyageurs et aventuriers. Ce petit appareil portable peut envoyer régulièrement votre position à un ami ou un membre de votre famille afin qu'ils sachent toujours où vous vous trouvez.

En cas d'urgence, vous pouvez envoyer une alerte avec votre position exacte pour que les secours puissent vous retrouver rapidement. L'appareil peut également suivre votre itinéraire, vous aidant à retrouver votre chemin si vous vous perdez. En le combinant avec une application pour smartphone, vous pouvez visualiser votre position actuelle et naviguer plus facilement. Ce projet offre tranquillité d'esprit à vous et à vos proches pendant que vous explorez la nature.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

VOIR AUSSI