+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 09-12-2024 Date de mise à jour: 07-11-2026 🕒 8 min de lecture
Les bascules sont des modules importants dans la conception de circuits numériques car elles permettent le stockage et la manipulation d'informations transmises en binaire 0 -1. Les circuits électroniques basés sur ces flip-flops sont à la base de nombreux circuits beaucoup plus sophistiqués et plus grands couramment utilisés en électronique numérique.
Les bascules, communément appelées bascules, sont des éléments numériques de base en électronique qui agissent comme des circuits de mémoire à deux états. Ils sont utilisés pour stocker un bit d'information et constituent les éléments de base de la conception de circuits numériques tels que les registres à décalage, les compteurs et les mémoires cache. Les bascules ont deux états principaux : 0 et 1. Elles sont généralement construites à l'aide de portes logiques telles que les portes AND (Et), les portes NAND (Non Et), les portes OR (Ou) et les portes NOR (Non Ou), ou encore des combinaisons de plusieurs types de portes.
Il existe plusieurs types courants de bascules, tels que, mais sans s'y limiter, les suivants :
Cependant, afin de caractériser correctement les bascules, il est nécessaire de les diviser en deux types de base : les bascules synchrones et asynchrones. Les deux types sont inclus dans les exemples ci-dessus et, dans chaque type, il existe des types de métatransformateurs particulièrement courants, comme nous le verrons dans les sections suivantes.
Les bascules synchrones sont un type de bascule qui réagit aux changements d'entrée uniquement à des intervalles de temps spécifiques, généralement en synchronisation avec un signal d'horloge. Ce dernier, à son tour, signifie que la bascule ne change d'état que lorsqu'un signal de transition spécifique (montant ou descendant) est donné à l'entrée de l'horloge. Cela fonctionne en échantillonnant les signaux d'entrée à des moments précis, ce qui permet d'éviter les problèmes d'interférence des signaux. Dans les circuits plus complexes, la synchronisation de l'horloge des bascules permet de contrôler et de coordonner facilement leur fonctionnement.
Les bascules synchrones sont largement utilisées dans les circuits séquentiels, tels que les registres glissants, les compteurs, les mémoires, etc. Les types de bascules mentionnés précédemment en sont de bons exemples : la bascule D, la bascule JK et la bascule T. Le synchronisme de ces bascules permet de contrôler la séquence des opérations dans les circuits numériques, ce qui est crucial pour le bon fonctionnement des systèmes complexes.
Les bascules asynchrones, contrairement aux bascules synchrones, n'ont pas besoin d'un signal d'horloge pour changer d'état. Au lieu de cela, un changement d'état d'un dispositif de comptage asynchrone peut être causé directement par un changement dans l'une de ses entrées, qui se produit à n'importe quel moment. Cela les rend plus sensibles aux problèmes associés au comportement asynchrone des circuits numériques. En résumé, les bascules asynchrones ne sont pas soumises à une synchronisation stricte et peuvent répondre à des changements d'entrées au cours de chaque cycle. Elles se caractérisent également par une conception généralement plus simple que celle de leurs homologues synchrones. Il s'agit toutefois d'une conséquence logique de leur mode de fonctionnement : elles ne nécessitent pas l'utilisation d'un signal d'horloge supplémentaire.
Notons toutefois que l'un des principaux problèmes associés aux métastables asynchrones est le risque de métastabilité. La métastabilité se produit lorsqu'un métastable se trouve dans un état instable pendant un certain temps après un changement d'entrée. Il s'agit d'un phénomène critique qui peut entraîner des erreurs dans le fonctionnement de l'ensemble du circuit. Toutes les caractéristiques susmentionnées des métastables asynchrones les rendent plus susceptibles d'être utilisées dans des circuits simples, où il n'est pas nécessaire de gérer de manière complexe la séquence des opérations.
Parmi les exemples d'interruptions asynchrones simples et populaires, on peut citer les interruptions de type RS (Reset-Set) et les interruptions D (Data or Delay).
Les bascules synchrones sont plus nombreuses que les bascules asynchrones. Chacune possède ses propres caractéristiques et applications. Les types de bascules synchrones les plus courants sont les suivants.
Chacune des bascules synchrones mentionnées ci-dessus a ses propres applications dans la conception numérique, en fonction des exigences spécifiques du projet. Ainsi, le choix d'un type particulier de dispositif de mesure dépend des besoins de fonctionnalité, de flexibilité et de synchronisation du circuit conçu.
Les bascules asynchrones sont moins diverses que les bascules synchrones, mais cela ne signifie pas qu'il ne soit pas possible d'en distinguer plusieurs types principaux. L'aperçu suivant en présente quelques-uns.
En pratique, les interruptions asynchrones sont utilisées dans des circuits plus simples où il n'est pas nécessaire de synchroniser les opérations avec une horloge. Elles sont moins courantes dans les circuits numériques plus puissants en raison du risque de métastabilité, qui peut conduire à un état instable pendant un certain temps après un changement d'entrée. Les bascules synchrones offrent un contrôle plus efficace et un fonctionnement plus prévisible.
Les bascules ont un certain nombre d'applications pratiques dans le domaine de l'électronique numérique et constituent l'un des éléments de base de la conception des circuits numériques. Voici quelques-unes des applications les plus courantes des bascules :
Ces applications ne font que souligner la variété des rôles joués par les bascules dans l'électronique numérique. Elles sont des éléments clés dans la conception de circuits numériques simples ou avancés et jouent un rôle important dans le stockage, le traitement et le contrôle des données dans divers systèmes.
Les schémas des commutateurs métastables sont des représentations graphiques de leur structure et de leurs connexions en électronique numérique. En tant qu'outils de conception, ces schémas aident les ingénieurs et les concepteurs à comprendre comment un commutateur métastable donné est structuré et quelles sont ses entrées et sorties. Ils devraient toujours être inclus dans le processus de documentation de la conception afin de faciliter ultérieurement le travail des ingénieurs qui travaillent sur un éventuel développement ultérieur d'un circuit numérique donné. Tous les schémas de bascules sont unis par la présence de plusieurs éléments de base qui méritent d'être examinés.
Symboles pour les entrées et les sorties: chaque entrée et chaque sortie d'une bascule est marquée par des symboles correspondants. Par exemple, les entrées set et reset sont généralement désignées par les symboles J et K, et la sortie par Q.
Les tableaux d'excitation des métastables, également connus sous le nom de tableaux de caractéristiques des métastables, sont des tableaux qui illustrent les combinaisons de signaux aux entrées d'un métastable qui provoqueront un changement d'état à la sortie du métastable. Ces tableaux décrivent comment les métastables réagissent à différents ensembles de signaux d'entrée. Ainsi, pour les métastables courants tels que RS, D, JK et bien d'autres, les tables d'excitation comprennent diverses combinaisons de signaux aux entrées Set (S), Reset (R), Data (D), Clock (C), etc. - Les tables d'excitation comprennent les états de sortie de chaque bascule et les états de sortie résultants de chaque bascule pour chaque combinaison possible de signaux d'entrée. Ceci est parfaitement illustré par l'exemple ci-dessous d'une table d'excitation pour un dispositif de mesure RS.
| R | S | Q (t) | Q (t+1) | . |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 1 | 1 | - | - |
Dans l'exemple ci-dessus, les symboles R et S représentent les entrées Reset et Set, Q(t) est l'état de la sortie du compteur à l'instant t (l'état avant le changement), et Q(t+1) est l'état de la sortie du compteur à l'instant t+1, c'est-à-dire son état après le changement. Il convient de noter que dans les cas où les deux entrées R et S sont simultanément mises à 1, l'état de la sortie du métastable n'est pas clairement défini (indiqué par un tiret "-" dans le tableau) et qu'une telle situation peut conduire à un état métastable.
Les tables d'excitation sont utiles dans l'analyse et la conception de circuits numériques, en particulier lors de la conception de circuits numériques séquentiels tels que les compteurs, les registres glissants et les machines à états.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.