+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Thermocouples et câbles de compensation

Date de publication: 29-01-2025 Date de mise à jour: 10-04-2026 🕒 5 min de lecture

Les thermocouples sont des capteurs de température couramment utilisés, capables de mesurer des températures très élevées, atteignant même plusieurs centaines de degrés Celsius. Ils fonctionnent sur le principe de l'effet Seebeck, c'est-à-dire le phénomène thermoélectrique. Ils se composent de deux fils faits de métaux ou d'alliages différents, reliés à une extrémité qui constitue le point de mesure de la température (appelée jonction de mesure). L'autre extrémité, appelée jonction de référence, est maintenue à une température connue et constante. La différence de température entre ces jonctions génère une tension électrique, appelée force électromotrice (FEM), qui est proportionnelle à la différence de température et varie de quelques à plusieurs dizaines de microvolts par degré Celsius. Les galvanomètres et les potentiomètres de calibration sont généralement utilisés pour mesurer la FEM.

  • Types de thermocouples et classification en groupes
  • Applications des thermocouples
  • Vérification des thermocouples
  • Comment choisir un thermocouple
  • Fils thermoélectriques et de compensation

Classification des thermocouples en groupes

Conformément à la norme PN-EN 60584-1:2014-04, différents types de thermocouples peuvent être distingués, divisés en trois groupes.

Groupe I (ne contenant pas de métaux précieux)

  • Thermocouple de type K (NiCr-Ni) - le type de thermocouple le plus couramment utilisé. La plage de mesure de température s'étend de -200°C à 1200°C.
  • Thermocouple de type J (Fe-CuNi) - se caractérise par la plus petite plage de température et une durée de vie plus courte en raison de la corrosion du fer. Plage de mesure de -40°C à 750°C.
  • Thermocouple de type T (Cu-CuNi) - garantit une mesure stable dans des environnements à très basses températures. Plage de mesure de -200°C à 350°C.
  • Thermocouple de type E (NiCr-CuNi) - se distingue par un signal plus fort et une plus grande précision que le type K ou J dans une plage de température modérée (inférieure à 1000°C). Plage de mesure de -200°C à 900°C.
  • Thermocouple de type N (NiCrSi-NiSi) - similaire au type K en termes de précision et de plage de mesure, mais se distingue par une plus grande résistance à l'oxydation.

Groupe II (platine-rhodium)

  • Thermocouple de type S (PtRh10-Pt) - utilisé dans des environnements à très hautes températures (jusqu'à 1600°C).
  • Thermocouple de type R (PtRh13-Pt) - identique au type S, mais contient un pourcentage plus élevé de rhodium, ce qui le rend plus précis que le type S, mais aussi plus coûteux. Utilisé comme capteur de référence.
  • Thermocouple de type B (PtRh30-PtRh6) - utilisé à des températures extrêmement élevées (jusqu'à 1800°C), tout en conservant une grande précision et stabilité de mesure.

Groupe III (tungstène-rhénium)

  • Thermocouple de type C (W5%Re–W26%Re) - utilisé dans des températures extrêmes atteignant 2315°C. Utilisé dans des environnements chimiquement inertes et sous vide pour éviter les défaillances dues à l'oxydation.
  • Thermocouple de type D (W3%Re–W25%Re) - avec les mêmes propriétés que le type C. Les différences dans les proportions de rhénium n'affectent que les propriétés thermoélectriques.

Applications des thermocouples

Les thermocouples sont utilisés dans divers secteurs industriels et scientifiques, même dans les environnements les plus exigeants. Ils sont utilisés comme dispositifs de mesure et de surveillance dans divers processus et appareils, ainsi que comme capteurs de sécurité. Exemples d'applications des thermocouples :

  • industrie alimentaire - les thermocouples jouent un rôle clé, car la précision et la rapidité de mesure sont extrêmement importantes pour la qualité et la durabilité des aliments. L'utilisation des thermocouples ne se limite pas à la surveillance de la température, mais aussi au contrôle des processus en cours, tels que l'allumage des brûleurs ou le contrôle de l'alimentation en gaz ;
  • industrie métallurgique - les thermocouples aident à surveiller les processus de fusion et de coulée pour assurer des conditions optimales dans des conditions extrêmes ;
  • industrie chimique et pétrochimique - les thermocouples sont utilisés pour surveiller la température à l'intérieur des réacteurs, garantissant la sécurité lors des réactions chimiques en cours ;
  • industrie automobile - les thermocouples servent à surveiller la température des composants du moteur, tels que les culasses, les pistons ou les systèmes d'échappement, lors des tests de performance et de durabilité. Ils sont également utilisés pour contrôler les émissions de gaz d'échappement et optimiser le fonctionnement des catalyseurs.

Comment vérifier si un thermocouple fonctionne correctement

Pour diagnostiquer le bon fonctionnement des thermocouples, on peut utiliser des méthodes telles que :

  • mesure de la résistance - en utilisant un ohmmètre, il faut vérifier la valeur de résistance des fils du thermocouple. Des écarts par rapport aux valeurs spécifiées par le fabricant peuvent indiquer un dysfonctionnement ;
  • tests dynamiques - consistent à soumettre les thermocouples à des changements rapides de température et à observer la vitesse de réaction et la précision des indications. Des retards ou des valeurs de lecture incorrectes peuvent indiquer des problèmes de fonctionnement du thermocouple.

À quoi faire attention lors du choix d'un capteur de température

Le choix du bon capteur de température est crucial pour assurer des mesures précises, fiables et efficaces dans diverses applications industrielles ou scientifiques. Les principaux aspects à prendre en compte lors du choix d'un capteur de température sont :

  • température mesurée - les capteurs thermoélectriques offrent un temps de mesure plus court et une plus grande résistance mécanique que les capteurs résistifs. De plus, les thermocouples peuvent mesurer des températures allant jusqu'à 1800°C. La plage de températures mesurées conditionne également l'utilisation des matériaux dont est faite la gaine du thermocouple ;
  • milieu mesuré - le milieu dans lequel la mesure sera effectuée influence également le choix du capteur avec une gaine appropriée. Par exemple, dans le cas d'un capteur pour mesurer la température de l'aluminium liquide, la gaine doit être faite d'un matériau résistant au mouillage et à la corrosion ;
  • lieu d'installation - le lieu où le capteur sera utilisé est également un aspect important lors du choix du diamètre et de la longueur de la gaine. Plus le diamètre du capteur est petit, plus le temps de réaction est rapide. La longueur de la gaine doit être d'au moins 6 à 15 fois le diamètre en fonction du milieu dans lequel la mesure est effectuée. Dans les endroits où il n'est pas possible d'utiliser une gaine aussi longue (par exemple, dans les tuyaux de petit diamètre), il est recommandé d'utiliser le capteur à un angle par rapport au milieu circulant, afin d'assurer la plus grande surface de gaine du capteur en contact avec le milieu.

Fils thermoélectriques et de compensation

Les fils thermoélectriques sont fabriqués à partir des mêmes matériaux que les fils utilisés dans les thermocouples, tandis que les fils de compensation sont fabriqués à partir de matériaux alternatifs dont les propriétés thermoélectriques sont similaires à celles des matériaux utilisés dans les thermocouples pour une plage de température donnée. Ces fils sont utilisés pour connecter les capteurs aux appareils de mesure sur de longues distances. Ils sont principalement utilisés dans des conditions industrielles où la température autour du capteur fluctue, ce qui empêche de placer la jonction de référence dans un environnement stable. L'éloignement de cette jonction vers un environnement où la température est stabilisée est réalisé grâce à l'utilisation de ces fils.

En résumé, les thermocouples sont des capteurs de température polyvalents, capables de mesurer des températures très élevées grâce à l'effet Seebeck. Il existe différents types de thermocouples, chacun ayant ses applications spécifiques, sa plage de température et ses caractéristiques. Lors du choix d'un thermocouple ou d'un capteur de température, il est important de prendre en compte la plage de température, le milieu, le lieu d'installation et les spécifications des matériaux. Les fils thermoélectriques et de compensation jouent un rôle clé dans la transmission des signaux de mesure, assurant des résultats précis et fiables. Le bon choix et le diagnostic des capteurs de température sont essentiels pour assurer le fonctionnement optimal des systèmes de mesure dans diverses applications industrielles et scientifiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

rightColumnPicture rightColumnPicture

VOIR AUSSI