+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Comment connecter et programmer l'Arduino Braccio

Date de publication: 25-03-2025 🕒 6 min de lecture

Ce manuel vous aidera étape par étape à connecter les moteurs à l'Arduino UNO. De plus, il vous aidera à télécharger le code et à le modifier selon vos besoins.

Matériel nécessaire :

Depuis l'article précédent :

Supplémentaire :

Étape 1 : Préparer les composants

Assurez-vous que votre robot Braccio est entièrement assemblé. Rassemblez votre carte Arduino Uno, le shield Braccio et les câbles des servomoteurs.

Étape 2 : Monter le shield Braccio

Vous pouvez maintenant attacher le shield Braccio à la carte Arduino Uno, en vous assurant que tous les broches sont correctement alignées et connectées.

Étape 3 : Connecter les servomoteurs

Identifiez les ports de servo sur le shield Braccio étiquetés M1, M2, M3, M4, M5 et M6.

Connectez le câble servo de la base du bras robotique au port M1. Connectez le câble servo du bras inférieur au port M2.

Connectez le câble servo du bras supérieur au port M3. Connectez le câble servo du poignet au port M4. Connectez le câble servo de la pince au port M5. Si votre modèle comprend un servo de rotation du poignet, connectez-le au port M6.

Assurez-vous que chaque câble servo est solidement connecté et que les fils ne sont pas emmêlés ni étirés.

Étape 4 : Connecter l'alimentation

Connectez l'alimentation au shield Braccio, en vous assurant que l'alimentation est éteinte lors de la connexion.

Programmation du robot Braccio

Étape 1 : Installer l'IDE Arduino

Téléchargez l'IDE Arduino depuis le site officiel Arduino et installez-le sur votre ordinateur.

Étape 2 : Installer la bibliothèque Braccio

Lancez l'IDE Arduino sur votre ordinateur. Allez dans "Sketch", puis "Include Library", puis "Manage Libraries". Dans le gestionnaire de bibliothèques, recherchez "Braccio" et installez la bibliothèque "Braccio".

Étape 3 : Charger un exemple de sketch

Allez dans "File", puis "Examples", puis "Braccio", puis “testBraccio90". Connectez votre Arduino Uno à votre ordinateur à l'aide d'un câble USB.

Sélectionnez la carte et le port corrects dans l'IDE Arduino en allant dans "Tools", puis "Board", et sélectionnez "Arduino Uno", puis allez dans "Tools", puis "Port", et sélectionnez le port approprié.

Cliquez sur le bouton de téléchargement (flèche droite) pour télécharger le sketch sur votre Arduino Uno.

Étape 4 : Personnaliser le code

Ouvrez le sketch exemple pour personnaliser les mouvements du robot Braccio.

Utilisez la fonction Braccio.ServoMovement pour contrôler les servos.

Par exemple, Braccio.ServoMovement(20, 90, 45, 180, 90, 45); où les nombres représentent les angles pour chaque servo (M1 à M6).

Modifiez les angles et téléchargez le sketch pour voir comment le bras robotique se déplace.

Étape 5 : Tester le robot

Allumez l'alimentation et observez les mouvements du robot Braccio pour vous assurer qu'il fonctionne correctement. Apportez les ajustements nécessaires aux connexions des servos ou à la programmation pour obtenir les mouvements souhaités.

Étape 6 : Télécharger l'exemple d'éponge

Pour faire en sorte que le robot ramasse un objet semblable à une éponge, vous pouvez utiliser le programme exemple “Takethesponge” :

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

Charger
Si vous souhaitez utiliser l'article, veuillez citer TME comme source et ajouter un lien vers le texte original lors de sa republication en ligne.

VOIR AUSSI