+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 16-05-2025 🕒 4 min de lecture
L'un des principaux avantages du Raspberry Pi est qu'il est facile à démarrer : ses développeurs ont pris de nombreuses mesures pour rendre l'expérience aussi fluide que possible.
Depuis le lancement du premier modèle, ils ont équipé le système d'exploitation d'une interface graphique (GUI), créé un assistant (une interface qui guide l'utilisateur tout au long du processus d'installation) pour configurer le Raspberry Pi pour la première fois, et publié de nombreux livres et magazines pour tenir les utilisateurs informés de tous les conseils techniques qu'ils doivent connaître.
Cependant, une chose qui a toujours été un peu problématique, malgré toutes ces mesures prises pour faciliter l'utilisation, est la programmation des cartes microSD avec le système Raspberry Pi. La principale source du problème réside dans les différences entre les systèmes d'exploitation les plus populaires : Windows, macOS et Linux. Chacun d'eux utilise une méthode différente pour accéder à la carte SD, ce qui peut compliquer les choses. Un autre défi potentiel pourrait être de savoir où trouver la dernière image du système et comment la transférer sur la carte SD. Cette partie peut être déroutante, surtout pour les nouveaux utilisateurs de Raspberry, à moins qu'ils n'aient déjà utilisé certains programmes de flashage d'images (par exemple, Etcher). Pour cette raison, les développeurs de Raspberry Pi suggèrent que la meilleure option est d'acheter une carte SD NOOBS préchargée auprès d'un revendeur agréé Raspberry Pi pour éviter tout problème supplémentaire.
Heureusement, ce problème a été résolu par les développeurs et si vous êtes un utilisateur de Raspberry Pi, vous pouvez télécharger Raspberry Pi Imager, un logiciel utilitaire disponible pour Windows, macOS et Ubuntu. Voici à quoi ressemble tout le processus :
Tout d'abord, le logiciel télécharge un fichier .JSON du site Web de Raspberry avec une liste de toutes les versions de téléchargement actuelles, afin que vous puissiez vous assurer que votre programme est à jour.
Ensuite, il vous suffit de sélectionner un système d'exploitation de votre choix et Raspberry Pi Imager lira le fichier depuis le site Web et l'écrira directement sur la carte. C'est tout ce que vous avez à faire et le processus est nettement plus rapide que la méthode standard, qui nécessitait que l'utilisateur écrive d'abord le fichier téléchargé sur un disque dur puis le relise et l'écrive séparément sur la carte SD.
Un autre énorme avantage de l'utilisation de ce logiciel est sa fonction supplémentaire : il met également en cache l'image du système d'exploitation et en sauvegarde une copie locale sur votre ordinateur. Grâce à cela, vous n'avez pas besoin de télécharger à nouveau le fichier si vous souhaitez programmer plusieurs cartes SD, ce qui accélère encore le processus.
Mais peut-être la meilleure chose à propos de Raspberry Pi Imager est le fait qu'il est entièrement open source et peut être téléchargé depuis la page de téléchargements de Raspberry. Jetez un œil et voyez comme il est facile de commencer avec Raspberry Pi !
Remarque : Cet article est basé sur le contenu original de : https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-imager-imaging-utility/
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.