+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Date de publication: 20-05-2025 🕒 2 min de lecture
Possédez-vous un Raspberry Pi 5 et souhaitez-vous en débloquer tout le potentiel ? Découvrez les nouveaux accessoires de Raspberry Pi. La marque a lancé ses propres NVMe SSDs que vous pouvez acheter séparément ou sous forme de kits SSD prêts à l'emploi avec le M.2 HAT+.
Le Raspberry Pi 5 a été lancé il y a environ un an et a été un grand succès pour le producteur. Il a apporté de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations, telles qu'une augmentation de performance de 3x par rapport au modèle précédent, le Raspberry Pi 4 de 2019, ainsi qu'un bouton d'alimentation et un port PCI Express.
Le port PCI Express peut être utilisé avec différents accessoires externes, par exemple des accélérateurs AI, des adaptateurs Ethernet, ou des cartes graphiques PC ordinaires. Raspberry Pi propose le M.2HAT+ abordable de leur propre production, que vous pouvez utiliser pour la conversion de leur standard FPC au format M.2 M-key. Il existe également pas mal d'adaptateurs tiers qui peuvent obtenir des résultats similaires, mais nous recommandons d'utiliser les accessoires du producteur officiel, tels que le Raspberry Pi AI Kit qui combine le M.2 HAT+ avec un accélérateur d'inférence AI Hailo, et le plus récent Raspberry Pi AI HAT+.
Cependant, l'application la plus populaire du port PCI Express est l'ajout d'un disque à état solide NVMe (SSD). Les SSD sont un excellent choix, car ils sont encore plus rapides que les cartes SD de classe A2. Si vous voulez les meilleures performances possibles, nous recommandons d'exécuter Raspberry Pi OS à partir d'un SSD, et les SSD de Raspberry Pi sont parfaits pour cela.
Les disques sont disponibles dans les versions 256GB et 512GB. Ils offrent tous deux une performance minimale de lecture et d'écriture aléatoire de 4KB de 40k IOPS (version 256GB) et 70k IOPS (version 512GB). Ils fournissent un moyen efficace et abordable d'aider votre Raspberry Pi 5 à atteindre le niveau de performance le plus élevé possible.
Note : Cet article est basé sur le contenu original de : https://www.raspberrypi.com/news/raspberry-pi-ssds-and-ssd-kits/
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.