+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Actionneur piézoélectrique - définition

Actionneur piézoélectrique est un élément d'exécution qui utilise le phénomène piézoélectrique pour transformer un signal électrique en un mouvement mécanique précis. Son principe de fonctionnement repose sur les propriétés des matériaux piézoélectriques, tels que les céramiques piézoélectriques ou les cristaux de quartz, qui se déforment sous l'effet d'une tension appliquée. Cette déformation, bien que très faible à l'échelle absolue, se caractérise par une grande rapidité de réponse et une répétabilité.

Dans les actionneurs de ce type, le matériau piézoélectrique est généralement enfermé dans une structure permettant son expansion et sa contraction cycliques en réponse à une tension variable. Ces changements génèrent des micromouvements allant de quelques nanomètres à quelques micromètres, ce qui fait que les actionneurs piézoélectriques sont utilisés là où une précision extrême de positionnement est requise – par exemple en optique, nanotechnologie, microscopie à force atomique ou systèmes de dosage de microvolumes de liquides.

L'avantage des actionneurs piézoélectriques réside dans leur très court temps de réaction et l'absence d'éléments mécaniques en mouvement relatif, ce qui se traduit par une grande durabilité, une faible usure et une haute résistance aux conditions environnementales. En même temps, en raison de la portée limitée des déplacements, ils sont souvent intégrés avec des mécanismes amplifiant le mouvement ou utilisés comme éléments dans des systèmes hybrides.

La caractéristique de l'actionneur piézoélectrique comprend, entre autres, la non-linéarité de la réponse, l'hystérésis et la dépendance du déplacement à la température, qui peuvent nécessiter une compensation logicielle dans des systèmes de contrôle plus complexes. Grâce à la possibilité de contrôler très précisément le mouvement et à l'absence d'émission de perturbations électromagnétiques, ces actionneurs trouvent également des applications dans les technologies d'impression de précision, l'automatisation de précision et les laboratoires de recherche.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI