+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'hystérésis est un phénomène physique dans lequel l'état d'un système dépend non seulement de la valeur actuelle du stimulus qui agit sur lui, mais aussi de son histoire. En d'autres termes, la réponse du système n'est pas uniquement déterminée par les conditions actuelles, mais prend en compte les changements passés, ce qui entraîne des retards ou des différences de réponse lorsque la direction du stimulus est modifiée. L'hystérésis se caractérise par l'apparition d'une boucle d'hystérésis, visible sur un graphique de la relation entre la quantité de contrôle et la réponse du système.
Ce phénomène se produit dans de nombreux domaines de la technologie et de la science, notamment le magnétisme, la mécanique, l'électronique, l'acoustique et l'automatisation. Dans les matériaux ferromagnétiques, l'hystérésis se manifeste par la dépendance de l'aimantation de l'intensité du champ magnétique - lorsque le champ est supprimé, le matériau conserve une partie de son aimantation, ce qui est à la base du fonctionnement des noyaux de transformateurs, des bobines ou des mémoires magnétiques. Dans le contexte de la mécanique, il s'agit, entre autres, de la déformation élastique-plastique, où la déformation d'un corps dépend des contraintes antérieures.
Dans les systèmes de contrôle, l'hystérésis est parfois délibérément introduite comme mécanisme de stabilisation pour éviter que la sortie ne commute trop fréquemment à des valeurs proches d'un seuil. C'est le cas par exemple d'un thermostat qui active et désactive le chauffage sur une plage de températures plutôt que sur une valeur seuil unique. Une telle procédure augmente la résistance du système aux perturbations et améliore ses performances dans des conditions dynamiques.
D'un point de vue mathématique, l'hystérésis décrit des systèmes non linéaires avec mémoire, dans lesquels la réponse est fonction non seulement de l'entrée actuelle, mais aussi du chemin que cette entrée a emprunté au fil du temps. La modélisation de ce type de comportement nécessite des équations différentielles spéciales ou des modèles non linéaires qui prennent en compte les effets cumulatifs et différés. Dans les applications techniques, la prise en compte correcte de l'hystérésis permet de mieux prédire le comportement des systèmes et de concevoir des solutions plus fiables.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.