+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Magnétisme - définition

Le magnétisme est le phénomène physique fondamental associé à l'interaction des corps par le biais de champs magnétiques, résultant du mouvement des charges électriques et des moments magnétiques des particules élémentaires telles que les électrons. Classiquement, le magnétisme est un aspect des interactions électromagnétiques décrites par les équations de Maxwell, qui combinent les champs électriques et magnétiques variables dans le temps.

Les sources des champs magnétiques sont les courants électriques, ou le mouvement ordonné des charges, et les moments magnétiques intrinsèques des particules, liés à leur spin et à leur moment angulaire orbital. En réponse à un champ magnétique externe, la matière peut présenter différents types de comportement, classés comme suit : diamagnétisme, paramagnétisme, ferromagnétisme, ferrimagnétisme et anti-ferromagnétisme.

Le ferromagnétisme, observé dans des matériaux tels que le fer, le nickel et le cobalt, se caractérise par l'orientation spontanée de domaines magnétiques, ce qui entraîne l'existence de champs magnétiques permanents propres. Les diamagnétiques, quant à eux, ont tendance à déplacer le champ magnétique externe, tandis que les paramagnétiques l'augmentent, bien que de manière faible et impermanente.

Dans les applications technologiques, le magnétisme joue un rôle clé dans la construction des moteurs électriques, des transformateurs, des bobines d'induction, des dispositifs d'enregistrement magnétique et des systèmes de diagnostic médical tels que l'imagerie par résonance magnétique (IRM). À l'échelle microscopique, le magnétisme joue un rôle fondamental dans la théorie de la matière condensée, en influençant les propriétés électroniques et structurelles des matériaux. Des phénomènes tels que l'effet Hall, la magnétorésistance ou la supraconductivité avec flux quantique magnétique sont des exemples de manifestations avancées du magnétisme dans les systèmes physiques.

La recherche moderne sur le magnétisme s'étend également aux domaines de la spintronique et de la magnonique, où la manipulation du spin des électrons permet de concevoir de nouvelles générations de dispositifs de stockage, des transistors de spin et des systèmes de communication quantiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI