+1 500 000 produits offerts

6000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Électron - définition

Électron est une particule élémentaire fondamentale avec une charge électrique négative, appartenant au groupe des leptons, dont la masse est d'environ 9,109 × 10⁻³¹ kg, et dont la charge électrique est égale à la valeur absolue de la charge du proton, soit -1,602 × 10⁻¹⁹ C. Sa nature onde-particule, conformément au principe du dualisme corpusculaire-onde, fait qu'en fonction des conditions expérimentales, il peut présenter à la fois des propriétés de particule et d'onde. En mécanique quantique, l'électron est décrit par une fonction d'onde, dont l'amplitude détermine la probabilité de sa localisation dans l'espace.

Dans la structure de l'atome, les électrons sont disposés dans des couches électroniques autour du noyau, où ils occupent des états énergétiques orbitaux conformément aux règles quantiques définies par les nombres quantiques. Leur configuration détermine les propriétés chimiques des éléments, et des phénomènes tels que l'hybridation orbitale ou la résonance électronique déterminent les mécanismes des liaisons chimiques. Les électrons dans les atomes peuvent passer entre les niveaux énergétiques à la suite de l'absorption ou de l'émission de quanta de rayonnement électromagnétique, ce qui est à la base de la spectroscopie atomique et de l'effet photoélectrique, preuve de la nature quantique de la lumière.

Dans les conducteurs métalliques, les électrons libres forment un gaz électronique, dont le mouvement est décrit par le modèle de conductivité électronique. Leur comportement collectif en présence d'un champ électrique permet le transport de charge, ce qui constitue la base du phénomène de courant électrique. Des effets tels que le tunnel quantique, la spintronique ou l'intrication quantique résultent des propriétés quantiques des électrons et trouvent des applications dans les technologies microélectroniques modernes ainsi que dans les ordinateurs quantiques.

Les interactions des électrons avec d'autres particules sont décrites dans le cadre de l'électrodynamique quantique (QED), où l'interaction électromagnétique est réalisée par l'échange de photons virtuels. L'annihilation de l'électron avec le positron, son antiparticule de même masse mais de charge opposée, conduit à l'émission de rayonnement gamma, ce qui est un mécanisme important en physique des particules et dans des applications telles que la tomographie par émission de positons (TEP).

La stabilité de l'électron et son rôle fondamental dans la structure de la matière font de lui l'un des objets clés de la recherche en physique des hautes énergies, en astrophysique et en nanotechnologie, où son comportement à l'échelle nanométrique permet le développement de technologies semi-conductrices, optoélectroniques et de systèmes de communication quantique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI