+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Absorption est un processus physique ou physicochimique impliquant l'absorption d'une substance par une autre, où l'énergie, les molécules ou les ondes pénètrent à l'intérieur du matériau absorbant. Ce phénomène peut concerner différents domaines de la science et de la technologie - de l'optique et l'acoustique, à la chimie et l'ingénierie des matériaux - et peut prendre différentes formes en fonction de la nature des phénomènes impliqués et de l'environnement.
Dans le contexte de l'optique, l'absorption se réfère à la réduction de l'intensité du rayonnement électromagnétique lorsqu'il traverse un milieu qui absorbe l'énergie de l'onde lumineuse. L'énergie absorbée est généralement convertie en chaleur ou transférée aux états énergétiques internes des atomes et des molécules, conduisant à leur excitation. Les propriétés d'absorption des matériaux sont étroitement liées à leur structure moléculaire et électronique, c'est pourquoi elles sont utilisées, entre autres, en spectroscopie pour l'identification des composés chimiques.
En chimie et dans la technologie industrielle, l'absorption se produit lorsque les molécules d'une substance - généralement un gaz - pénètrent à l'intérieur d'un liquide ou d'un solide, formant un système homogène. Différente de l'adsorption, où les molécules sont liées à la surface, l'absorption concerne les processus volumiques et peut être réversible ou conduire à des réactions chimiques permanentes.
Le phénomène d'absorption se produit également en acoustique, où l'énergie des ondes sonores est partiellement absorbée par le matériel, ce qui entraîne l'affaiblissement de l'onde et la réduction de sa portée. Les matériaux ayant une grande capacité d'absorption des ondes acoustiques sont utilisés, entre autres, dans les isolations sonores et l'acoustique des espaces intérieurs. De même, dans le domaine des rayonnements ionisants, l'absorption est cruciale pour le blindage et la protection radiologique.
L'absorption peut être décrite mathématiquement à l'aide d'un coefficient d'absorption, qui quantifie la capacité d'un matériel à absorber une quantité spécifique de grandeur physique. Dans de nombreuses applications industrielles et scientifiques, le contrôle de ce phénomène est essentiel pour l'efficacité, la sécurité et la précision des dispositifs et systèmes technologiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.