+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Onde acoustique - définition

L'onde acoustique est une perturbation mécanique dans un milieu élastique, causée par un changement local de la pression, de la densité ou de la vitesse des particules dans le milieu, de la densité ou de la vitesse des particules dans le milieu, qui provoque un transfert d'énergie sans déplacement permanent de la matière. Elle peut être causée par tout phénomène qui fait vibrer les molécules - des vibrations d'un solide aux variations de pression dans un liquide ou un gaz. Les ondes acoustiques se propagent comme des ondes longitudinales, dans lesquelles la direction de la vibration des particules coïncide avec la direction de la propagation de l'onde, bien que des ondes transversales puissent également se produire dans les solides.

Les paramètres caractéristiques d'une onde acoustique sont la fréquence, la longueur d'onde, la vitesse de propagation et l'amplitude de la pression acoustique. En fonction de la fréquence, une onde peut être classée comme un infrason, sons audibles, ou ultrason. La vitesse de propagation des ondes dépend des propriétés du milieu - en particulier de son élasticité et de sa densité - et est beaucoup plus grande dans les solides que dans les gaz. Dans l'air, à température ambiante, la vitesse typique d'une onde sonore est d'environ 343 m/s.

D'un point de vue physique, une onde acoustique est la solution des équations d'ondes décrivant le mouvement d'un milieu sous l'influence d'une perturbation de pression. Sa propagation peut être affectée par des phénomènes tels que la réflexion, la réfraction, la diffraction, l'interférence ou l'amortissement. Ces phénomènes déterminent la façon dont le son se propage dans l'espace et comment il interagit avec les obstacles et les matériaux.

Les ondes acoustiques jouent un rôle important dans l'acoustique technique, la médecine (par exemple. l'échographie), les communications sous-marines, l'industrie (par exemple. défectoscopie ultrasonique), mais aussi dans la vie quotidienne comme vecteur de la parole et de la musique. L'analyse des propriétés des ondes acoustiques permet de concevoir des systèmes de sonorisation, la suppression du bruit, des transducteurs et des dispositifs électroacoustiques pour l'examen de la structure des matériaux et les diagnostics non destructifs.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI