+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Infrasons (subsoniques) - définition

Les infrasons sont des ondes acoustiques dont les fréquences sont inférieures à la limite inférieure de l'audition de l'oreille humaine, c'est-à-dire inférieures à 20 Hz. Bien qu'ils ne soient pas perçus consciemment comme des sons, leur présence peut être ressentie par le corps sous forme de vibrations, d'oscillations ou d'inconfort subjectif. Les ondes infrasonores ont la capacité de se propager dans l'air pendant de longues périodes et de pénétrer dans divers milieux, ce qui les rend particulièrement importantes dans de nombreux domaines de la science et de la technologie.

Les sources d'infrasons peuvent être naturelles ou artificielles. Dans la nature, ils sont produits par des phénomènes géophysiques tels que les éruptions volcaniques, les tremblements de terre, les tempêtes, les vagues de mer ou les mouvements tectoniques. Ils sont également produits par certains animaux, comme les éléphants, pour communiquer sur de longues distances. Dans l'environnement technique, les infrasons sont générés par les équipements mécaniques, les éoliennes, les moteurs à combustion interne, les ventilateurs industriels ou les trains à grande vitesse.

D'un point de vue physique, les infrasons sont des ondes longitudinales dont la longueur peut atteindre des centaines de mètres, ce qui influe sur leur capacité à se propager sur de longues distances avec une atténuation minimale . Leur détection et leur analyse nécessitent des détecteurs spécialisés à haute sensibilité et précision. Dans les applications techniques, ils sont utilisés pour la surveillance des structures, les systèmes de détection des catastrophes naturelles et en géophysique pour l'étude de l'intérieur de la Terre, entre autres.

En raison de l'impact possible des infrasons sur la santé et le bien-être de l'homme, des recherches sont menées sur leurs effets biologiques. Bien que l'exposition à court terme ne provoque généralement pas d'effets durables, l'exposition à long terme peut entraîner des symptômes tels que des maux de tête, des sensations d'agitation, de fatigue ou de déséquilibre. Par conséquent, les normes et réglementations relatives aux niveaux d'infrasons dans les environnements de travail et les espaces publics intéressent les institutions chargées de l'hygiène et de la sécurité acoustiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI