+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Mécanique quantique - définition

La mécanique quantique est une branche de la physique théorique qui s'intéresse à la description des phénomènes à l'échelle atomique et subatomique, où les lois classiques de la mécanique ne s'appliquent plus. Elle repose sur le concept de quantification des grandeurs physiques, selon lequel certaines propriétés des particules - telles que l'énergie, la quantité de mouvement ou le moment angulaire - ne peuvent prendre que des valeurs discrètes, appelées quanta.

La fonction d'onde, qui représente l'état d'un système quantique, joue un rôle central dans la mécanique quantique. Elle décrit la probabilité de trouver une particule à un endroit et à un moment donnés, selon l'interprétation de Copenhague. Le développement de cette théorie a conduit à la formulation de l'équation de Schrödinger, qui est l'outil de base pour décrire l'évolution de l'état d'un système dans le temps. D'autres principes clés sont le principe d'indétermination d'Heisenberg et le principe de superposition des états.

La mécanique quantique introduit également le concept de dualité onde-corpuscule, selon lequel des objets tels que les électrons ou les photons peuvent présenter à la fois des propriétés d'onde et de particule, en fonction de la manière dont ils sont observés. Elle décrit des phénomènes tels que l'effet tunnel quantique, l'intrication des états, l'interférence quantique et la décohérence, qui n'ont pas d'équivalent en physique classique.

Du point de vue des applications, la mécanique quantique est le fondement de l'électronique moderne, de l'optoélectronique, de la chimie quantique, de la physique de la matière condensée, des technologies laser et de l'informatique quantique. Elle permet de comprendre la structure des atomes et des molécules, la conductivité électrique, les propriétés des semi-conducteurs et les mécanismes des réactions chimiques. Ses concepts avancés sont également utilisés dans la conception de systèmes quantiques tels que les ordinateurs quantiques, les capteurs quantiques et les systèmes de communication sécurisés basés sur l'intrication quantique.

La mécanique quantique, bien que solidement étayée sur le plan expérimental, reste un domaine aux implications philosophiques profondes liées à la nature de la mesure, au déterminisme et à l'interprétation de la réalité physique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI