+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'annihilation est un processus physique, dans lequel une particule et son antiparticule se rencontrent et s'annihilent l'une l'autre, conduisant à la transformation de leur masse au repos en énergie - généralement sous forme de rayonnement électromagnétique. Ce phénomène se produit conformément au principe de conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement, ainsi que d'autres lois fondamentales de la physique, telles que la conservation de la la charge électrique, le nombre de baryons ou de leptons.
L'exemple le plus connu d'annihilation est l'interaction entre un électron et un lepton de l'électron avec un positron, ou son antiparticule. À la suite de cette réaction, les deux particules disparaissent, et deux ou plusieurs photons photons gamma, dont l'énergie totale correspond à la masse et à l'énergie cinétique combinées énergie cinétique des particules qui s'annihilent. En laboratoire et dans les technologies d'imagerie médicale, telles que la tomographie par émission de positons (TEP), l'annihilation d'électrons-joue un rôle clé en tant que source d'informations précises sur la distribution du traceur radioactif dans le corps.
L'annihilation peut également se produire entre d'autres paires de particules-paires d'antiparticules, comme le proton-l'antiproton ou le neutron-antineutron, mais dans ces cas, les processus d'accompagnement sont plus complexes et conduisent souvent à la formation de mésons, qui se désintègrent à leur tour en d'autres particules. Le phénomène d'annihilation a également une signification cosmologique - il est un élément indissociable des modèles du Big Bang et de l'évolution de l'Univers primitif, dans lequel les annihilations mutuelles de particules et d'antiparticules ont influencé la formation de la matière actuelle-matière actuelle.
Le mécanisme d'annihilation est décrit par la physique des particules et la théorie quantique des champs, en particulier l'électrodynamique quantique. Les observations et les expériences d'annihilation sont cruciales pour l'étude des symétries fondamentales de l'antimatière et pour le développement de méthodes précises de détection des particules, les symétries fondamentales et le développement de méthodes précises de détection des particules.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.