+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Le diamagnétisme est l'un des phénomènes magnétiques fondamentaux, impliquant la production par une substance d'un faible champ magnétique opposé au champ magnétique externe dans lequel la substance se trouve. Il s'agit d'un effet résultant des interactions orbitales et de spin des électrons dans les atomes d'un matériau, indépendamment de la présence de moments magnétiques permanents.
Contrairement aux ferromagnétiques ou aux paramagnétiques, les atomes des substances diamagnétiques n'ont pas de moments magnétiques non compensés dans l'état fondamental . Sous l'influence d'un champ magnétique externe, la trajectoire du mouvement orbital des électrons est toutefois modifiée, ce qui, selon la règle de Lenz, entraîne un champ magnétique contraire. Il en résulte une répulsion du matériau par rapport à la source du champ magnétique.
Une caractéristique de la diamagnétique est une susceptibilité magnétique négative, généralement de très faible valeur, qui ne dépend pas de la température. Ce phénomène est présent dans toutes les substances, mais dans la plupart des cas, il est masqué par des effets paramagnétiques ou ferromagnétiques plus importants. Les exceptions sont les matériaux dans lesquels le diamagnétisme est la caractéristique dominante, comme le bismuth, le cuivre, l'eau ou le plomb.
Le phénomène du diamagnétisme revêt une importance pratique, notamment pour les techniques de lévitation magnétique, les mesures précises du champ magnétique et la description des propriétés des matériaux utilisés dans la supraconductivité. Dans le cas des supraconducteurs de type I, le diamagnétisme prend la forme d'un déplacement complet du champ magnétique à l'intérieur du matériau, connu sous le nom d'effet Meissner.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.