+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

État de base - définition

L'état fondamental est un concept de la mécanique quantique et de la chimie quantique, désignant l'état d'énergie le plus bas possible dans lequel peut se trouver un système physique tel qu'un atome, une molécule ou un noyau atomique. Pour un électron unique , il est lié à sa position dans l'orbitale de plus basse énergie, un état dans lequel il n'a pas d'énergie excédentaire pour permettre l'excitation. Un système dans l'état fondamental ne peut pas passer spontanément à un niveau d'énergie inférieur, ce qui implique sa stabilité thermodynamique à l'équilibre .

Dans le contexte des atomes et des molécules, la configuration électronique correspondant à l'état fondamental est le point de départ de l'analyse des processus spectroscopiques, des réactions chimiques et des phénomènes de relaxation. Dans le modèle de Schrödinger, l'état fondamental correspond à la solution de l'équation propre pour la plus petite valeur propre de l'opérateur hamiltonien. Dans les systèmes à corps multiples, tels que les fermions dans un champ potentiel, le principe de Pauli s'applique, ce qui détermine la manière dont les niveaux d'énergie sont occupés, ce qui affecte la structure électronique et les propriétés chimiques du matériau.

Pour les systèmes macroscopiques, par exemple en physique des solides, l'état fondamental fournit un point de référence pour l'analyse de phénomènes tels que la supraconductivité, le magnétisme la structure quantique ou la structure de bande. En chimie quantique, cet état définit l'énergie potentielle minimale d'une molécule, correspondant à sa géométrie configurationnelle la plus stable.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI