+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
L'énergie potentielle est la forme d'énergie mécanique associée à la position d'un objet dans un champ de forces conservatives, tel qu'un champ gravitationnel, électrostatique ou élastique. Elle représente la capacité d'un système à effectuer un travail à la suite de changements dans la configuration spatiale des corps sous l'influence d'interactions internes ou externes. Cette énergie ne se manifeste pas directement sous forme de mouvement, mais elle est stockée dans le système et peut être transformée en énergie cinétique ou en d'autres formes d'énergie au cours des processus physiques.
Pour un champ gravitationnel, l'énergie potentielle dépend de la masse du corps, de l'accélération de la terre et de sa hauteur par rapport à un niveau de référence supposé. Pour un champ électrostatique, elle est décrite par la position de la charge par rapport à d'autres charges ou sources potentiel électrique. Dans les systèmes élastiques, tels que les ressorts ou les poutres, l'énergie potentielle est fonction de la déformation et du coefficient d'élasticité du matériau, conformément à la loi de Hooke.
L'énergie potentielle se caractérise par le fait qu'elle dépend de la configuration du système plutôt que de sa vitesse réelle. Une variation de cette énergie lors du déplacement d'un corps dans un champ de forces conservatives entraîne un gain ou une perte équivalente d'énergie cinétique, selon le principe de conservation de l'énergie mécanique. Dans l'analyse dynamique des systèmes physiques, l'énergie potentielle est utilisée pour définir les fonctions de Lagrange et d'Hamilton, ce qui permet de décrire le mouvement d'une manière générale et indépendante de tout système de référence particulier.
Dans le domaine du génie électrique , le concept est utilisé dans l'analyse de l'énergie stockée dans les champs électriques des condensateurs et dans la théorie des circuits, où l'énergie potentielle correspond à la tension stockée dans les éléments de stockage d'énergie. À l'échelle atomique et moléculaire, elle décrit les interactions entre les particules et influence la stabilité des structures chimiques et le déroulement des réactions physico-chimiques.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.