+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Magnétisation - définition

L'aimantation est une grandeur physique vectorielle décrivant le degré d'aimantation d'un matériau, c'est-à-dire le nombre de moments magnétiques par unité de volume. Notée M, elle est exprimée en ampères par mètre (A/m) et reflète l'ordre des dipôles magnétiques microscopiques dans un matériau sous l'influence d'un champ magnétique externe ou en raison de ses propres propriétés magnétiques.

Le processus de magnétisation implique l'alignement progressif des moments magnétiques internes des atomes, des molécules ou des domaines dans la direction du champ appliqué. Dans les matériaux ferromagnétiques, où les interactions d'échange sont fortes, cet effet est particulièrement prononcé et conduit à une magnétisation permanente, même après la suppression du champ externe. Dans les matériaux paramagnétiques, l'aimantation est beaucoup plus faible et disparaît après la disparition du champ, tandis que dans les matériaux diamagnétiques, elle apparaît dans la direction opposée au champ et est très faible.

Dans le contexte des équations de Maxwell, l'aimantation est une composante du champ magnétique total dans un milieu et affecte sa perméabilité magnétique. Les variations du vecteur M dans le temps et dans l'espace sont à la base de la description des phénomènes hystérésis magnétique, saturation, rémanence et coercivité, qui définissent les propriétés magnétiques des matériaux et leur comportement dans diverses applications techniques.

L'aimantation joue un rôle clé dans la conception de dispositifs électromagnétiques tels que les transformateurs, les moteurs, les mémoires magnétiques ou les capteurs de champ. Dans la recherche sur les matériaux, la mesure de l'aimantation permet de classer les substances et d'analyser la structure et la dynamique des domaines. Les techniques de mesure telles que la magnétométrie SQUID ou l'analyse des courbes M-H permettent de déterminer avec précision les caractéristiques magnétiques d'une substance en fonction de la température, du champ externe et du temps.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI