+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Coercivité magnétique - définition

La coercivité magnétique est une grandeur physique qui décrit la capacité d'un matériau ferromagnétique à résister à la désaimantation . Elle est définie comme la valeur de l'intensité d'un champ magnétique externe qui doit être appliqué dans la direction opposée à l'aimantation originale d'un matériau afin de réduire complètement son aimantation (c'est-à-dire ramener l'aimantation à zéro). La coercivité est l'un des paramètres clés caractérisant les propriétés magnétiques des matériaux et est exprimée en unités d'intensité de champ magnétique (par exemple A/m ou Oe).

Ce phénomène fait partie intégrante de la courbe d'hystérésis magnetic curve, qui décrit la relation entre le champ magnétique et l'induction magnétique dans un matériau. Le point d'intersection de cette courbe avec l'axe du champ à induction nulle correspond précisément à la valeur de la coercivité. Plus la coercivité est élevée, plus le champ qui doit être appliqué pour inverser le sens de l'aimantation est important, ce qui signifie que le matériau présente une durabilité magnétique élevée et une résistance aux champs externes.

Les matériaux à haute coercivité, appelés ferromagnétiques durs , sont utilisés pour fabriquer des aimants permanents qui conservent leurs propriétés magnétiques pendant de longues périodes. Les alliages néodyme-fer-bore (NdFeB) ou les aimants céramiques ferrite en sont des exemples. En revanche, les matériaux à faible coercivité, connus sous le nom d'aimants doux, sont facilement magnétisés et démagnétisés, ce qui les rend idéaux pour les applications dans les noyaux de transformateurs, les bobines et les circuits électroniques où la variation rapide de l'état magnétique est importante.

La coercivité magnétique dépend de nombreux facteurs, tels que la structure cristalline du matériau, la présence de dopants, les contraintes internes, le traitement thermique et la taille des grains. En ingénierie des matériaux et en électronique, la détermination et le contrôle précis de la coercivité permettent de concevoir des composants magnétiques dotés des propriétés fonctionnelles souhaitées, adaptées à des applications industrielles, énergétiques et informatiques spécifiques.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI