+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Démagnétisation - définition

La démagnétisation est le processus de réduction ou de suppression totale de l'aimantation d'un matériau ferromagnétique, conduisant à un état dans lequel son aimantation est considérablement affaiblie ou disparaît. Ce phénomène peut se produire intentionnellement, en tant qu'étape technologique contrôlée, ou involontairement - en raison de facteurs externes tels que des champs magnétiques dans la direction opposée, un échauffement jusqu'à Température de Curie, des vibrations mécaniques ou le vieillissement du matériau.

En termes physiques, la démagnétisation implique la désorganisation des domaines magnétiques - des zones microscopiques dont les moments magnétiques étaient auparavant orientés dans la même direction. Ce processus peut être réalisé par l'application d'un champ magnétique alternatif d'amplitude décroissante dans le temps (méthode de démagnétisation), qui éteint progressivement l'ordre des domaines et conduit à leur orientation aléatoire.

La démagnétisation est largement utilisée dans le domaine des matériaux, de l'électromécanique et de l'électronique. Dans l'industrie, elle sert notamment à neutraliser les champs magnétiques résiduels dans les pièces d'acier après usinage ou soudage afin d'éviter l'attraction de contaminants ferromagnétiques, l'interférence des capteurs ou les perturbations électromagnétiques. Dans l'audiovisuel et l'informatique, la démagnétisation des têtes magnétiques et des moniteurs CRT était autrefois utilisée pour éliminer les interférences d'image et les erreurs d'enregistrement.

Du point de vue de la métrologie et du diagnostic, une démagnétisation incontrôlée peut entraîner une détérioration des performances des Aimants permanents, des erreurs dans les équipements de mesure ou une diminution de l'efficacité des machines électriques. Dans de tels cas, il est nécessaire d'utiliser des matériaux ayant une coercivité appropriée et de concevoir des systèmes de protection contre l'influence de champs externes indésirables.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI