+1 500 000 produits offerts

7000 colis expédiés chaque jour

+300 000 clients de 150 pays

Quick Buy Favoris
Panier

Température de Curie - définition

Température de Curie est la valeur caractéristique de la température au-delà de laquelle les matériaux ferromagnétiques perdent leurs propriétés magnétiques et passent à un état paramagnétique. Ce phénomène est dû à la rupture de l'arrangement ordonné des moments magnétiques des atomes, ce qui, à des températures inférieures à la température de Curie, permet l'aimantation spontanée du matériau. Au-delà de cette limite, l'énergie thermique de vibration des atomes devient suffisamment importante pour interférer avec les interactions de spin, ce qui entraîne la disparition de l'arrangement ordonné des domaines magnétiques.

La température de Curie dépend du type de matériau et de sa structure cristalline, et sa valeur est constante pour une substance donnée. Pour le fer, elle est d'environ 770°C, pour le nickel de 358°C et pour le cobalt de 1130°C. Ce phénomène s'applique également aux ferrites et aux matériaux piézoélectriques, pour lesquels la température de Curie détermine la limite de la transition de phase, importante pour leurs propriétés fonctionnelles telles que la susceptibilité magnétique ou la capacité à générer une charge électrique sous l'effet d'une déformation mécanique.

Dans le cas des diélectriques ferroélectriques, la température de Curie détermine le moment de la transition de la phase ferroélectrique à la phase paraélectrique, qui affecte les changements de perméabilité électrique relative et la polarisation spontanée. Ce phénomène est largement utilisé dans les technologies liées aux capteurs, aux résonateurs, aux condensateurs céramiques et aux matériaux à mémoire de forme. La mesure et le contrôle de la température de Curie sont importants pour la conception de dispositifs électroniques et magnétiques, en particulier lorsque la stabilité des propriétés des matériaux est essentielle pour les performances du système.

Le concept de température de Curie porte le nom de Pierre Curie, qui a mené des recherches pionnières sur les propriétés magnétiques des solides et a été le premier à décrire les phénomènes de transition thermomagnétique.

Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.

TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.

VOIR AUSSI