+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Amplidine est un type d'amplificateur électromécanique, utilisé principalement dans les systèmes de réglage et de contrôle, surtout à l'époque précédant le développement de l'électronique moderne. Il est basé sur le principe de fonctionnement d'un générateur de courant continu dont l'enroulement d'excitation est contrôlé par un signal de-signal d'entrée à faible courant, ce qui permet de contrôler avec précision des courants de sortie beaucoup plus élevés.
D'un point de vue technique, un amplificateur est un alternateur spécialement conçu avec des enroulements de contrôle et de compensation supplémentaires, qui convertit un signal d'entrée de faible puissance en une puissance de sortie beaucoup plus élevée. Dans ce circuit, un fort couplage magnétique entre les circuits de commande et le circuit de sortie principal joue un rôle important, il en résulte un effet d'amplification de puissance élevé.
Une caractéristique de l'amplificateur est sa capacité à maintenir un fonctionnement stable sous de fortes charges et sa résistance aux interférences, ce qui le rend utile dans les systèmes de Servos, l'automatisation industrielle et les systèmes de contrôle des tirs militaires au milieu du-20siècle. Dans une configuration typique, il était utilisé pour amplifier un signal de tension afin de contrôler des moteurs DC, où la fiabilité et la capacité à contrôler avec précision des puissances élevées étaient cruciales.
Bien que les amplificateurs aient été aujourd'hui presque entièrement remplacés par des circuits d'amplification à l'état solide-par des circuits amplificateurs à semi-conducteurs, leur importance historique pour le développement de la technologie de contrôle et de l'ingénierie de l'énergie électrique reste significative. Ils sont un exemple de composants mécaniques-électrique-systèmes d'amplification électrique, qui, en leur temps, permis de mettre en œuvre des fonctions de contrôle complexes sans recourir à l'électronique numérique.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.