+1 500 000 produits offerts
7000 colis expédiés chaque jour
+300 000 clients de 150 pays
Un Générateur à Courant Continu est une machine électrique qui convertit l'énergie mécanique en énergie électrique unidirectionnelle, c'est-à-dire en courant continu. Son principe de fonctionnement repose sur la loi de l'induction électromagnétique, selon laquelle un conducteur en mouvement dans un champ magnétique croise les lignes de force du champ, ce qui produit une force électromotrice . Dans le cas des générateurs à courant continu, on utilise des conceptions spéciales qui permettent d'obtenir une tension de polarité constante malgré la nature rotative du fonctionnement de l'appareil.
Les éléments structurels de base d'un générateur à courant continu sont : le rotor avec les enroulements de l'induit, le stator qui génère un champ magnétique (souvent au moyen d'électro-aimants ou d'aimants permanents) et le collecteur - un redresseur mécanique construit à partir de segments de cuivre et de brosses brosses de carbone. C'est le collecteur, qui tourne avec le rotor, qui modifie la polarité de la tension induite dans les enroulements de l'induit de manière à produire une tension continue à la sortie de la machine.
En fonction de la méthode d'excitation, les générateurs de courant continu sont divisés en bobinages à excitation indépendante, shunt, série et composée. Chacun de ces types possède des caractéristiques dynamiques et de contrôle différentes, ce qui détermine leur adéquation à différentes applications. Ces types de générateurs ont été largement utilisés dans les premiers systèmes électriques avant d'être remplacés par les alternateurs plus efficaces et les systèmes de redressement.
Aujourd'hui, les générateurs à courant continu sont principalement utilisés dans des créneaux tels que les petites centrales électriques, les systèmes d'entraînement à vitesse variable, les systèmes d'alimentation de secours et certaines applications de laboratoire. Ils présentent l'avantage d'une régulation simple de la tension de sortie et de la possibilité d'alimenter directement les consommateurs qui ont besoin d'une tension continue sans avoir besoin de convertisseurs supplémentaires.
Transfer Multisort Elektronik (TME) est l’un des plus grands distributeurs mondiaux de composants électroniques, de pièces électrotechniques, d’équipements d’atelier et d’automatisation industrielle. Le catalogue comprend plus de 1 500 000 de produits provenant de 1 300 fabricants leaders. Les centres logistiques modernes de TME à Łódź et Rzgów (Pologne), avec une superficie totale de plus de 40 000 m², expédient près de 6 000 colis par jour à des clients dans plus de 150 pays.
TME investit également dans le développement des connaissances et compétences des jeunes ingénieurs et passionnés d’électronique grâce au projet TME Education et soutient la communauté technologique en organisant la série d’événements TechMasterEvent, promouvant l’innovation et l’échange d’expériences.